This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:添加自举电阻对 IC 运行的影响

Guru**** 2442600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538709/lmr43620-q1-effect-of-boot-resistor-addition-on-ic-operation

器件型号:LMR43620-Q1

工具/软件:

您好:

 我们在其中一款产品中使用了 LMR43620MSC3RPERQ1 型号 IC。

但是、我们引入了 电阻器 13.3 Ω、与启动电容器串联 如下图所示:

添加该电阻器是为了缓解我们面临的 EMI 问题、尤其是 SW 节点电压的上升沿和下降沿出现振铃

  

在正常/CCM/DCM(重负载/轻负载)负载条件等不同的运行条件下、该电阻是否会以任何方式影响 IC 的运行?

是否有任何其他问题(例如温度 是否会因添加该电阻而导致 IC 性能下降?

请确认。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于该电阻本质上会延长 SW 节点的上升时间、因此您会使高侧 FET 保持导通状态的时间更长。 这可能会导致热量增加、但如果这不是您的应用中观察到的问题、则这应该是可以接受的。

    当您减慢 SW 节点的速度时、效率也可能会略有下降。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.