请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR43620-Q1 工具/软件:
您好:
我们在其中一款产品中使用了 LMR43620MSC3RPERQ1 型号 IC。
但是、我们引入了 电阻器 13.3 Ω、与启动电容器串联 如下图所示:
添加该电阻器是为了缓解我们面临的 EMI 问题、尤其是 SW 节点电压的上升沿和下降沿出现振铃
在正常/CCM/DCM(重负载/轻负载)负载条件等不同的运行条件下、该电阻是否会以任何方式影响 IC 的运行?
是否有任何其他问题(例如温度 是否会因添加该电阻而导致 IC 性能下降?
请确认。
提前感谢!