工具/软件:
我们将 TPS7A8101 与 31.6K/10K 反馈电阻器搭配使用。 输出应为 3.3V、但变为 5V 并损坏 3.3V 电源上的元件。
在多个电路板上发生了这种情况。 需要 紧急响应、因为我们的项目已停止、我们必须更换损坏的部件。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Joel:
TPS7A8101 设计看起来不错、但我在那里看不到任何预计会导致该问题的因素。 您的设计中是否有其他电源可以连接到+3V3_STBY 的任何区域?
此外、我想排除组装问题:R252 或 U51 引脚 3 上的焊点不良可能会导致 LDO 失去其反馈连接、在这种情况下、输出将上升到大约 Vin。 引脚 6 与引脚 7 之间的电桥也可能导致此行为、从而有效地将内部基准电压更改为 5V。 能否检查故障电路板上引脚 1/2 和引脚 3、引脚 3 至 GND、引脚 6 至+5V0_STBY 以及引脚 6 至 GND 之间的电阻? 如果可能、您是否还可以在故障电路板上的引脚 3 和引脚 6 处进行电压测量?
此致、
Alex Davis