This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101:输出电压高于预期值

Guru**** 2443930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537699/tps7a8101-output-voltage-higher-than-expected

器件型号:TPS7A8101

工具/软件:

我们将 TPS7A8101 与 31.6K/10K 反馈电阻器搭配使用。 输出应为 3.3V、但变为 5V 并损坏 3.3V 电源上的元件。

在多个电路板上发生了这种情况。 需要 紧急响应、因为我们的项目已停止、我们必须更换损坏的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里提供了一些新信息。 在三个不同电路板上测量的输出电压:5.1V、3.31V、2.7V 在 5 分钟内缓慢增加至 3.1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    TPS7A8101 设计看起来不错、但我在那里看不到任何预计会导致该问题的因素。 您的设计中是否有其他电源可以连接到+3V3_STBY 的任何区域?

    此外、我想排除组装问题:R252 或 U51 引脚 3 上的焊点不良可能会导致 LDO 失去其反馈连接、在这种情况下、输出将上升到大约 Vin。  引脚 6 与引脚 7 之间的电桥也可能导致此行为、从而有效地将内部基准电压更改为 5V。 能否检查故障电路板上引脚 1/2 和引脚 3、引脚 3 至 GND、引脚 6 至+5V0_STBY 以及引脚 6 至 GND 之间的电阻? 如果可能、您是否还可以在故障电路板上的引脚 3 和引脚 6 处进行电压测量?  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们认为、问题可能是 FB 信号的布线布置在 10uF 输出电容器 (C359) 下方、而在某种程度上、从电容器到 FB 信号存在漏电流。 我们移除了一个电路板上的输出电容器、从而解决了问题。 仍然不是 100%确定,但这是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    这是可能的、 但需要很大的漏电流。 如果反馈网络在 C359 以下时有到 GND 的漏电流、则该漏电流的等效电阻需要小于 15kΩ、才能将输出电压提高到 5V。  

    此致、

    Alex Davis