This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524-Q1:LP875241SRNFRQ1 如何使用 2 个 PMIC 和使能信号

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537936/lp87524-q1-lp875241srnfrq1-how-to-use-2-pmics-and-enable-signals

器件型号:LP87524-Q1

工具/软件:

你(们)好  

我想在设计中使用两个 LP875241SRNFRQ1、但我不知道如何控制第二个 PMIC 的 I2C 地址? 因为没有引脚用于地址搭接。  由于我们使用它来维持上电序列、但我发现那里只有 3 个使能引脚和 1 个电源正常引脚。 因此、请告诉我如何使用为 4 个降压输出和 3 个使能引脚提供上电序列?

如果可能、您还可以建议使用具有每个降压稳压器的 ENABLE 和 PG 引脚的替代器件。

谢谢

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、

    是否使用 具有相同 I2C 地址的 LP875241SRNFRQ1 同一器件两次? 如果是、则无法实现。 两个 PMIC 应具有不同的 I2C 地址。

    很抱歉、PMIC 使能引脚不能像有稳压器那样多、我不认为任何其他器件的每个稳压器都具有如此多的使能引脚。  

    此致、

    Ishtiaque