请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87524-Q1 工具/软件:
你(们)好
我想在设计中使用两个 LP875241SRNFRQ1、但我不知道如何控制第二个 PMIC 的 I2C 地址? 因为没有引脚用于地址搭接。  由于我们使用它来维持上电序列、但我发现那里只有 3 个使能引脚和 1 个电源正常引脚。 因此、请告诉我如何使用为 4 个降压输出和 3 个使能引脚提供上电序列? 
如果可能、您还可以建议使用具有每个降压稳压器的 ENABLE 和 PG 引脚的替代器件。 
谢谢
Sagar