主题中讨论的其他器件:BQ34Z100
工具/软件:
您好、
根据以下原理图、我们在现场有一些电池停止通信:
 
我们注意到、当电池电压为 3.6V 时、电路消耗的电流约为 60mA、当电池包处于约 25°C 的环境温度时、Q1 升温约为 40°C。 C2 上的电压为 3.1V、而 C3 上的电压为 0V
然后、我们移除了 FET Q1 并从外部向 C3 提供了 2.5 伏的电压。 然后我们能够再次与 BQ34z100 通信。 这就使我们假设内部 LDO 已断开。
为了验证电路的其余部分是否正常工作、我们重新放回 Q1 并替换了 BQ34z100。 此后、电路工作正常、从电芯汲取的电流再次低于 1mA。
BQ34z100 的内部 LDO 在现场出现故障的原因可能是什么? 可以采取哪些措施来提高现场的稳健性? 例如、是否可以选择使用外部 LDO 为 REGIN 而不是 Q1、R1 和 D1 供电?
此致
Tobias