This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:在没有负载的情况下启动时偶尔出现问题。

Guru**** 2507835 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536058/ucc256404-occasional-problem-with-startup-without-load

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC28064

工具/软件:

你好。 几个月后、我使用通过 UCC256404 实现 1200W 功率。 输出为 80V 15A。 它运行良好、但有时在无负载的情况下启动会出现问题。 通常的问题是所有 PFC 和输出电容器都放电。 启动后、输出电压升至 100V 以上、反馈 (this feedback.pdf) 断开 电阻器 R297、有时是齐纳 D160、D161 或 D162。 负载启动没有问题。  是否有人对导致这种过度监管的原因有任何经验? 这并不是在每种情况下都发生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrej、

    我想您之前也遇到过类似的问题、这是由于环路响应造成的。 请增加环路带宽、然后再次进行检查。

    有关如何设计补偿器的更多详细信息、请参阅此文档(第 1.11 章)。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaal2/sluaal2.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将再次阅读给定的文档、但提供了更多信息:使用 UCC256404 电源供电的器件具有 更大的电容(4G 电容器)负载。 问题有时与首次启动有关。 开始仅使用电阻负载并不是问题。 以下是信号:

    从电阻负载 640W (80V 输出、8A) 开始

    输出电压:

    FB 引脚

    输出电压 80V (1:10)

    在空载条件下启动:

    FB 引脚

    输出电压超过 80V 2、5x(最高 200V)

    此过压情况非常严重。 当我考虑设计计算时、可能会出现问题:

    BW 所需 OVP 设置为 110%

    建议的下电阻为 4.58k、使用的是 6k、建议的上电阻为 27.6k、使用的是 22k、突发的选项为选项 6。

    但实际的 OVP 阈值占标称 Vout 的百分比显示为 91%。 也许这会导致问题、电阻器设置为选项 6、但实际 OVP 阈值百分比小于 100%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为反馈环路设计是根本原因。 我们将在审核您的回复后分享更多建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、能否分享您使用的设计计算器和设计原理图?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../scheme_5F00_DCDC_5F00_forum.pdfe2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-80V_5F00_15A_5F00_forum.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否移除 D159、D160、D161 并将电阻 R297 增大 到 16k?

    此外、请添加一个 670 Ω 电阻器、与光耦合器 1 和 2 引脚并联。 将电阻器 R215 减小至 6.2k。

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了更改、这里是输出、很奇怪:

    (启动时负载为 4A,在输出电压较高之前)

    当耳镜未连接到光耦合器引脚 1 LED 阳极时、不会启动:

    黄色:输出电压 1:10、蓝色:R215 和 R297 之间的点。

    当耳镜 连接到光耦合器引脚 1 LED 阳极时、系统启动但不稳定:

    黄色:输出电压 1:10、蓝色:引脚 1 光耦合器。

    下面是详细 oscilo :

    黄色:输出 80V、红色:光阴极引脚 2、蓝色:光阳极引脚 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第一种情况下、您能否使用差分探头测量光耦合器的引脚 1 和引脚 2 两端的电压?

    对于第 2 种情况、您能否将与光耦合器 1 和 2 引脚并联的 670 Ω 电阻器增加 到 1.1k Ω。

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、它看起来更甜、但不是最好、加载 2A

    黄色输出 80V(它有 74V、1:10、稳定性不好、trafo 有奇怪的声音)

    红色:光电阴极引脚 2

    蓝色光电阴极引脚 1

    FB 引脚:

    在无负载的情况下启动(不起作用):

    黄色输出 80V  

    红色:光电阴极引脚 2

    蓝色光电阴极引脚 1

    FB 引脚:

    从负载 8A 开始(不工作):

    黄色输出 80V  

    红色:光电阴极引脚 2

    蓝色光电阴极引脚 1

    FB 引脚:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天我要做很多测量工作。 提供反馈齐纳二极管 D168、获得更高的稳定性。 与光耦合器并联的电阻从 620R、1k、1K1 1k2 1k5 变化,它看起来最好是 1k5(突发模式下的电压稳定性,与负载一起过电压)。 在 120mA 加载(处于突发模式)、4A、8A 条件下启动没有问题。 但是、开始时并未采用具有并联电容 3200uF 负载的 4A(20R 电阻器)组合。 对于 3200uF 容量负载下的 120mA 负载、情况同样如此。 我需要解决这个问题、从低负载开始。  使用连接到光耦合器引脚 1 和 2 的 oscilo 探头进行奇怪的测量仍然像我上面写的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果表明、启动大输出容量负载的问题对于反馈和 UCC256404 来说并不是问题、而是对于 PFC UCC28064、其中电压降至 300V 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    那么、这是 PFC 问题吗?

    此致、

    Sougata