This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:睡眠模式下的 Iq 消耗

Guru**** 2513735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538269/bq28z620-iq-consumption-in-sleep-mode

器件型号:BQ28Z620
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

你(们)好 我有几个与睡眠模式相关的问题。

首先是消耗。 数据表提到、IQ = 80uA 可实现:

但是、我在验证该值时遇到问题。

在我的情况下、每个 MOSFET 的栅极泄漏为 100nA(因此,总共为 200nA)。 无通信、I2C 总线上没有上拉电阻器。

最初、我观察到了 400uA 水平下的平均睡眠消耗。 研究了 TRM 后、我能够发现 PMPDRV 位默认关闭(顺便说一下,它在 bqstudio 中标记为 RSVD):

PMPDRV=1 且 EV2400 断开连接时、功耗降至~18uA、明显优于数据表中指出的。 ~9uA 的平坦基础和 65mA 短脉冲(可能由于 MOSFET 栅极重新充电)。

因此,总之,不清楚为什么结果比声明的典型情况要好得多。 这个值对于我的项目来说非常重要、因为我们由于业务需求而无法使用关机模式计时器、目前我对正在发生的事情缺乏深入的了解。

我的第二个问题与 bqstudio 有关。 TRM 提到、“电压时间“和“电流时间“参数最多可在 255 秒范围内。 但 bqstudio 只允许您设置以下值:

此设置的黄金映像(目前尚未完全配置,仅为最低配置):

e2e.ti.com/.../0243.2620_5F00_1_5F00_00_2D00_bq28z620R1.zip

谨致问候、Vasyl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请向我发送一条原理图注释、说明测量仪表 IQ 的位置和方式。  

    此外、报告的测量仪表 IQ 是至少 30 秒间隔内的平均 IQ。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonny。

    我将在 DM 中分享原理图、等待您的申请批准。

    关于测量的 30 秒间隔(如我的屏幕截图所示)、记录时间超过 40 秒、因此必须足以正确评估。

    此致、Vasyl。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 可能会添加一个小但有趣的更新。

    原始 测量是使用固件版本 1.0.0 执行的。  将该确切板更新为 1.0.1 后、电流显著增加;但是、它仍然小于数据表:

    短脉冲保持~65mA、但平坦基极已从~Ω 9 μA 增加到~Ω 37 μA。