Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400
工具/软件:
你(们)好 我有几个与睡眠模式相关的问题。
首先是消耗。 数据表提到、IQ = 80uA 可实现:

但是、我在验证该值时遇到问题。
在我的情况下、每个 MOSFET 的栅极泄漏为 100nA(因此,总共为 200nA)。 无通信、I2C 总线上没有上拉电阻器。
最初、我观察到了 400uA 水平下的平均睡眠消耗。 研究了 TRM 后、我能够发现 PMPDRV 位默认关闭(顺便说一下,它在 bqstudio 中标记为 RSVD):

PMPDRV=1 且 EV2400 断开连接时、功耗降至~18uA、明显优于数据表中指出的。 ~9uA 的平坦基础和 65mA 短脉冲(可能由于 MOSFET 栅极重新充电)。

因此,总之,不清楚为什么结果比声明的典型情况要好得多。 这个值对于我的项目来说非常重要、因为我们由于业务需求而无法使用关机模式计时器、目前我对正在发生的事情缺乏深入的了解。
我的第二个问题与 bqstudio 有关。 TRM 提到、“电压时间“和“电流时间“参数最多可在 255 秒范围内。 但 bqstudio 只允许您设置以下值:

此设置的黄金映像(目前尚未完全配置,仅为最低配置):
e2e.ti.com/.../0243.2620_5F00_1_5F00_00_2D00_bq28z620R1.zip
谨致问候、Vasyl