This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:反激式控制器针对 24V 输入和 30W 输出的建议

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5156, LM5158, LM5185
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535720/tps55340-flyback-controller-recommendation-for-24v-input-and-30w-output

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件:LM5158、LM5157 、LM5156、 LM5185

工具/软件:

尊敬的团队:

我一直在寻找支持我的应用的反激式控制器、但到目前为止无法合适的器件。  

上升时间

VIN = 22V 至 26V(标称值 24V)
VOUT = 18V
Pout= 30W 最大值

首选->集成 MOSFET

我尝试了不同的控制器在计算器工具和 webench 设计器,但没有解决。 您能帮我确定应用的控制器吗? 希望在继续操作之前了解几个控制器。  如有必要、我也可以使用外部 FET。

非常感谢
Manjesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manjesh:

    我想您应该从 LM5158 开始、考虑电压应力和峰值电流。

    您可以从  SNVR508  适用于反激式稳压器设计的 LM515x 快速入门计算器开始。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng Ji:

    遗憾的是、LM5157 系列 (LM515x) 似乎不适合我的应用。 这些器件无法处理所需的峰值初级电流。 它们仅在次级匝数保持在 2 以下的情况下工作、这在我的设计中是不切实际的。

    我附上了一个屏幕截图供您参考。 您能看一下我在分析中是否犯了任何错误吗? 或者、您能为我的应用提供任何其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manjesh:

    您需要降低匝数比以降低初级侧峰值电流。 另一个注意事项是从 100kHz-400kHz 开始。

    不过、我们在这里有大约 20%的峰值电流裕度。

    如果您希望峰值电流具有更大的裕度、可以考虑将 LM5156(带有外部 FET)考虑在内。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    感谢您的真诚回答。 但是、我已寻找外部 FET 选项、但我认为 LM5185 也适合我的应用、我正在考虑为反激式设计最终确定该控制器。  

    对于我的应用、我需要严格的输出调节(低于 3%)、我认为可以使用具有 PSR 的 LM5185。

    如果您认为 LM5156 超越了 LM5185、请告诉我。

    谢谢。此致、
    Manjesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manjesh:

    你是对的。 与这里的 LM5156 相比、LM5185 是一个更好的选择。

    此致、

    Feng