This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:TLV62568 电路审查和电流相关查询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62568, TLV62568A, TPS62808, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537847/tlv62568-tlv62568-circuit-review-and-current-related-inquiry

器件型号:TLV62568
主题中讨论的其他部件:TPS62808、TPS62840

工具/软件:

您好、TI 专家

客户配置了一个使用 TLV62568 接收 DVDD_MAIN (3.5V 至 5.5V) 输入并生成 3.3V 电压的电路。

~、在关断状态下、我能够确认当输入 DVDD_MAIN 时测量的大量电流为 3 μ A 10mA。

产品的输出电流预计在工作时平均约为 10mA 开启、在关断时小于 50uA。

Q1) 您可以查看原理图是否有问题吗?

Q2) 如果我将 EN 引脚与 VIN 引脚分开、该问题是否会得到解决?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、李格雷迪:

    感谢您联系我们、我们已经检查了您的原理图、没有问题。 您能在此处阐明关断状态的定义吗:
    没有输入电压时(因为 EN 与 VIN 短接)。
    2.当输入电压介于 3.5V 至 5.5V 之间但输出端无负载时。

    此外、您提到的器件静态电流在所示的数据表规格范围内、即~3mA、- 10mA (8.2.3)(第 10 页):

    最后、您能否告诉我们什么是小于 50uA 的源电流?您参考数据表中的关断电流是否在 EN = 0V 时最大为 2uA?

    如有其他问题、请告知我们其他详细信息。 很乐意帮助您!

    此致、
    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zakir

    感谢您的答复。

    但是、您确认的静态币种器件似乎是 TLV62568A 的数据表。

    我询问的 TLV62568 数据表不具有相应的图形内容、它在数据表中按如下方式列出。

    无论如何、我再次与客户进行了检查、他们说他们正在考虑将其更改为 TPS62840 或 TPS62808、因此我将关闭该案例。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、李格雷迪:

    不必担心、只是为了提供信息、客户在原理图中使用了 TLV62568ADRLR 器件、这意味着他们需要参考 TLV62568A 的数据表。 如果他们使用 TLV62568 器件并且看到相同的问题、请告诉我们、但对我们来说、他们似乎使用的是另一个 A 版本器件、即 FPWM 器件。  

    此致、
    Zakir