主题中讨论的其他部件:、 TPS62808、TPS62840
工具/软件:
您好、TI 专家
客户配置了一个使用 TLV62568 接收 DVDD_MAIN (3.5V 至 5.5V) 输入并生成 3.3V 电压的电路。
~、在关断状态下、我能够确认当输入 DVDD_MAIN 时测量的大量电流为 3 μ A 10mA。
产品的输出电流预计在工作时平均约为 10mA 开启、在关断时小于 50uA。
Q1) 您可以查看原理图是否有问题吗?
Q2) 如果我将 EN 引脚与 VIN 引脚分开、该问题是否会得到解决?
请检查。 谢谢你。