请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 工具/软件:
尊敬的团队:
有些问题需要与您确认。
1. R1 和 CdV/dt 是否会影响 Hgate 的 Toff 时间? 我认为这应该不会产生影响、因为电路仅在启动时工作、是正确的吗?
当 Hgate 关闭时、我们的 IC 会将 Hgate 和 OUT 短接以关闭、这是正确的吗?

2.如果我们使用 PJQ5462A-AU ,如何确定 VHGATE 的 Toff 时间。

此致、
Roy