This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:Hgate Toff 时间确认

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538406/lm7480-q1-hgate-toff-time-confirmation

器件型号:LM7480-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

有些问题需要与您确认。

1. R1 和 CdV/dt 是否会影响 Hgate 的 Toff 时间? 我认为这应该不会产生影响、因为电路仅在启动时工作、是正确的吗?

当 Hgate 关闭时、我们的 IC 会将 Hgate 和 OUT 短接以关闭、这是正确的吗?

2.如果我们使用 PJQ5462A-AU ,如何确定 VHGATE 的 Toff 时间。

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    最小规格电流为 168mA。  

    因此、关断的最长时间可通过 I=CDV/dT 公式计算得出。

    其中 I = 168mA、C 为 Ciss。 dV/dT 为 12V/(dT)

    此致、

    Shiven Dhir