工具/软件:
使用此稳压器测试电路板组件、我需要在探测时短暂打开 24VDC 输入电源、以避免在 极小的触点上将示波器探头与带电对齐。 对齐探头、观察示波器、按脚踏开关连接 24VDC 电源。 几分钟内一切都运行良好...然后一次开机、到处都有烟雾。 周期之间的时间间隔约为 30 秒;足够长的时间来定位下一个要测试的节点、使示波器探头尖端对齐、确认没有短路、然后查看示波器屏幕。 我检查了处理器上的 3.3V 低电压连接、其中不存在 24V 电压。
TPSM84205EAB 稳压器模块无法发生输入电压短路、将 24V 转储到 3.3V 线性(中的 5.5Vmax)上、从而无法发生输入电压短路、并因此将 24V 转储到 5V 和 3.3V 电源轨上。 电路板上的每个 IC 都冒烟。 :-(
这是否是可以合理预期的行为? 我在数据表中没有看到任何这样的建议。 人们常谈论软启动、过流、过热和其他保护、但没有任何关于启动时随机故障的警告、这些随机故障会导致整个电路板爆炸。

我将在整个地方添加 TVS 二极管、以尝试在电路板上的每个 IC 裸片之前拦截故障并弹出聚合物保险丝。 我还在研究其他稳压器替代方案、我将进行下电上电以验证它们是否没有类似的故障模式。 我将测试这个部分的其他一些例子、看看我是否可以在一个不太致命的环境中复制这个问题。 是否重复下电上电会导致故障?