This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84205:灾难性故障、故障、接地短路至 Vin

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537141/tpsm84205-catastrophic-failure-fails-short-to-vin

器件型号:TPSM84205

工具/软件:

使用此稳压器测试电路板组件、我需要在探测时短暂打开 24VDC 输入电源、以避免在 极小的触点上将示波器探头与带电对齐。 对齐探头、观察示波器、按脚踏开关连接 24VDC 电源。 几分钟内一切都运行良好...然后一次开机、到处都有烟雾。 周期之间的时间间隔约为 30 秒;足够长的时间来定位下一个要测试的节点、使示波器探头尖端对齐、确认没有短路、然后查看示波器屏幕。 我检查了处理器上的 3.3V 低电压连接、其中不存在 24V 电压。

 TPSM84205EAB 稳压器模块无法发生输入电压短路、将 24V 转储到 3.3V 线性(中的 5.5Vmax)上、从而无法发生输入电压短路、并因此将 24V 转储到 5V 和 3.3V 电源轨上。 电路板上的每个 IC 都冒烟。 :-(  

这是否是可以合理预期的行为? 我在数据表中没有看到任何这样的建议。 人们常谈论软启动、过流、过热和其他保护、但没有任何关于启动时随机故障的警告、这些随机故障会导致整个电路板爆炸。  

我将在整个地方添加 TVS 二极管、以尝试在电路板上的每个 IC 裸片之前拦截故障并弹出聚合物保险丝。 我还在研究其他稳压器替代方案、我将进行下电上电以验证它们是否没有类似的故障模式。 我将测试这个部分的其他一些例子、看看我是否可以在一个不太致命的环境中复制这个问题。 是否重复下电上电会导致故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    在 U1 的 VIN 引脚上添加一些 150uF 或 220uF 电解电容器。

    如果从电源连接到 U1 VIN 的导线长度更大、那么我们将在高侧 FET 关断期间在 VIN 处看到更高的电压。

    我们看到输入出现在降压转换器的输出端、这主要是由于 VIN 较高而出现超过 30V AMS 最大 HS FET 的情况、它可能已损坏。

    我建议 在 U1 的 VIN 引脚上添加一些 150uF 或 220uF 电解电容器并对其进行测试。

    令人遗憾的是、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的建议 我没有空间在电路板上放置大型电解电容器、至少不在这条通路上、但我可以考虑在我可用的空间内提高输入电容。 我想我也可以使用 TransZorb、以保护输入端免受过压尖峰的影响。 如您所说、长导线可能是一个问题、这可能是我的基准测试设置的结果、而不是安装在我们正在构建的仪器中的最终配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    具体思路是由于从电源连接到降压转换器的这种串联电感、这些电感将存储能量、每当 HS FET 打开时、存储在串联电感中的能量都将被输入 220uF 电容器吸收。

    此致、

    Haseen。