请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq20z40 Thread 中讨论的其他器件:MKST-3P-ALT-EV2300、BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW
工具/软件:
您好:
bq20z655 电量监测计配有 PCBA、需要对其进行大规模生产测试
当前测试程序指定了 bq 评估软件和 EV2300 模块的使用
但是、这是一个手动过程。 是否有任何工具(命令行界面)可以自动化大规模生产流程?
部分测试项目包括:
1.编程 senc 文件
2.电池组电压校准
3. CC 偏移校准
4.标定电压
5.电芯过压
6.温度校准
7.电流校准
此致、