This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z40:用于大规模生产的自动化工具

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW, MKST-3P-ALT-EV2300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524738/bq20z40-automation-tool-for-mass-production

器件型号:bq20z40
Thread 中讨论的其他器件:MKST-3P-ALT-EV2300、BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW

工具/软件:

您好:


bq20z655 电量监测计配有 PCBA、需要对其进行大规模生产测试
当前测试程序指定了 bq 评估软件和 EV2300 模块的使用
但是、这是一个手动过程。 是否有任何工具(命令行界面)可以自动化大规模生产流程?

部分测试项目包括:

1.编程 senc 文件
2.电池组电压校准
3. CC 偏移校准
4.标定电压
5.电芯过压
6.温度校准
7.电流校准

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    Thansk 回复! 因为这是我的第一篇文章,我不知道它到底能采取什么。 是否有任何联系人可通过电子邮件联系? 通过这种方式对讨论采取后续行动将是很好的。 如果测试需要额外的设备/硬件/软件、则可以通过电子邮件获取 quoalation/evaluation

    谢谢、

    Oscar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW SDK 中找到是非常适合自动执行 bq20z655 电量监测计 PCBA 大规模生产测试的命令行工具。 它支持您的所有测试要求(编程.senc 文件、电压/电流/温度校准、CC 偏移校准和过压测试)、并可集成到自动测试设置中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    很棒! 我会看一下。

    感谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否有任何使用 Python 实现此 SDK 的文档? 你能和别人分享吗?

    使用该软件和 MKST-3P-ALT-EV2300 电路板查看校准过程(电压/电流/温度)会很有用

    提前感谢您、

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    虽然 BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW SDK 包含用于定制开发的 Python 示例、但 bq20z655 和 MKST-3P-ALT-EV2300 校准过程的特定文档不可用。 安装目录中的 SDK 的 Python 示例为自动进行电压、电流和温度校准提供了一个起点。 使用概述的校准过程、请参考 bq20z655 TRM 和 SDK Readme.txt 以了解命令详细信息。