This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:符合 ASIL C 设计/ISO 26262 标准

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012, LM68680-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537476/lm5012-q1-asil-c-design-iso-26262-compliant

器件型号:LM5012-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5012

工具/软件:

您好的团队、

我目前正在使用 LM5012、希望符合 ASIL 要求。 我见过 TI IC 数据表中批次中的“提供功能安全型 — 可协助进行功能安全系统设计的文档“等行。 打开时、将打开“功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA“、但没有有关如何使此设计符合 ISO 26262 的设计指南。 您能帮助我了解为了使此 IC 正常工作、需要参考哪些文档吗?  

我使用过许多其他 TI IC、但所有 IC 都面临着相同的问题。

谢谢、

Monica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Monica

    “提供功能安全“是指该器件通过其产品文件夹提供“功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMEA “文档。
    该器件不是 ISO26262 认证的器件。  该器件可  提供所需的信息、帮助客户获得其系统的 ISO26262 认证。   https://www.ti.com/technologies/functional-safety.html 

     如果您正在寻找功能安全合规型器件、请考虑使用 www.ti.com/.../LM68680-Q1。  如果您对此器件有疑问、请创建新帖子、  

    - EL  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 提到它的位置

    功能安全合规型 (系统可满足 ASIL D 等级要求、硬件可满足 ASIL C 等级要求。)

    • 这意味着 ASIL 符合 ASIL C 标准。 我可以获得的任何文档都可以使其成为 ASIL D。如果是、该怎么办?

    可提供有助于规划 ISO 26262 系统设计的文档 — 这是否意味着我只能从 TI 获得报告、没有可用的设计指南?

    谢谢

    Monica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica  

    该器件符合功能安全标准。 请创建新帖子。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢。 对于 Lm5012、除了 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMEA 文档外、我是否可以获得任何设计指南以使其在系统级符合 ASIL 要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica  

    我很抱歉。 大多数情况下、LM5012 器件仅提供 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMEA 文档。   

    请观看 https://www.ti.com/video/series/functional-safety.html 上的三个功能安全视频系列 

    请参阅 简化 汽车 和工业中的功能安全认证白皮书 https://www.ti.com/lit/fs/ssiy007/ssiy007.pdf 

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢选择 TI。 如果您有任何疑问、请随时与我们联系。
    - EL