This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:在静止状态下进行均衡后、RSOC 未更新

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513192/bq41z50-rsoc-not-being-updated-after-balancing-at-rest

部件号:BQ41Z50
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

工具/软件:

启用 CBR 后、电芯均衡正常工作、但 RSOC 未更新。  我们进行了一项测试、以模拟 Cell 1 在几年的保质期内变得不平衡。  BQ41Z50 能够在静止状态下正确平衡电芯、但 RSOC 从未更新过以反映降级的电荷。   我们如何使 BQ41Z50 能够随时间的推移反映电荷?   此电池可在货架上放置 2-3 年、我们需要在电池老化和/或变得不平衡时正确显示 SOC、并且 CBR 可以纠正这种情况。   根据 TRM、似乎这里应该已正确更新、但实际上并未正确更新。   保持在 99%、即使电池包不再充满电、FC 位也保持置位状态。

这是平衡期间的状态

在这里、它们是在平衡之后。   电芯得到正确的平衡、但 RSOC 和 ASOC 没有变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pat、

    SOC 应反映在第一个放电周期内的精度。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将不起作用、电池可能已耗尽、但会显示已充满电、直到有人尝试使用它。  我们如何强制更新 RSOC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TRM、SLUUCP8A 第 6.5 节第 70 页、2025 年 4 月修订

    Impedance Track 算法将 QMax、阻抗、温度、电压和电流数据应用于  
    预测运行时 FullChargeCapacity ()、RemainingCapacity () 和 RelativeStateOfCharge ()。 是这些值
    如果满足以下任一条件、则更新、以实时反映电池容量

    上电复位
    •发生 QMax 更新
    •发生 Ra 更新
    •开始充电和放电
    •退出放电时
    •在 RELAX 模式下每五小时一次
    •如果温度变化超过 5°C
    •有效充电终止

    我们处于“Relax"模式“模式(设置了 Relax)、但这些值不会像 TRM 规定的那样进行更新。   我们如何根据 TRM 实现该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pat、

    您能解释一下您的团队 在平衡后的“这里所指的步骤吗?   单元格已正确平衡“您是否换掉了单元格?  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pat、

    您能解释一下您的团队 在平衡后的“这里所指的步骤吗?   单元格已正确平衡“您是否换掉了单元格?  

    谢谢您、

    [/报价]

    正确。  电池完全按预期平衡。  不过、 RSOC 从不更新。  静止时、根据 TRM、每 5 小时更新一次 RSOC。   如我的第一张图片所示,这些细胞是不平衡的,在进入休息时,静止状态下的细胞平衡开始平衡它们。     但是、根本没有 RSOC 更新。   电芯已平衡、容量已降低(每个电芯放电 100mV 以平衡它们)、但 RSOC 未按预期进行更新。

    随着电池老化、它会自放电。  2 年后、电池将耗尽。  RSOC 应不断更新、以反映电池状态的变化。  TRM 证实了这一点。   BQ41Z50 没有这样做。   CBR 还将对电芯进行放电、以在休息/休息期间对电芯进行平衡。   这一切都正常工作。  RSOC 不能正确更新、无论实际电池状态如何变化、它都始终保持相同的值 (99%、FC)。  即使按照 TRM 中确认的那样、它应该每 5 小时更新一次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pat  

    正确无误。  单元格完全平衡

    -对不起的混淆,但在哪里原来的单元格在电池组中与全新的单元格交换到电池组? 如果是这种情况、则 RSOC 在放电/充电循环后会更新、但直到那时才是准确的、因为电量监测计无法知道电芯是否交换了。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、这是一个包含全新电池的全新电池组。


    RSOC 应每 5 小时更新一次。  它未更新。   这就是我需要解决的问题。  它应该读取 OCV 并更新 RSOC、这并没有发生。  

    由于 RSOC 不更新、当电芯平衡运行或电池自放电超过 2 年时、即使没有更新、电量监测计也显示 100%。   


    基本问题是 RSOC 不像应该那样以静止状态更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pat、

    您是否能够获得正确的 chemID 并执行学习循环?如果能够、您可以将 GPCCHEM 报告与典型放电、休息和充电周期的.log 文件一起附加、以验证系统是否按预期运行? 可能是您的 Qmax 不正确、这可能会导致您的电池组认为您的 FCC 容量低于实际容量?

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、一切都正常工作、FC Qmax 正确。    充满电的电池报告正确的电量。   部分放电的电池报告正确的电量。   只是在休息时、充电是错误的。

    电池未按预期每 5 小时执行一次 RSOC 更新。   在我们的加速老化测试期间、电池会如上所述自行放电、并且 RSOC 不会更新。    自放电 200mV 后、SOC 应该~80-85%、不是、它仍然报告 99% SOC、因为没有发生 5 小时更新。   如 TRM 中所述、SOC 应每 5 小时更新一次。   所有电池都具有自放电功能、SOC 更新会跟踪该自放电。   TRM 指出这每 5 小时发生一次。  它没有发生。

    如果我们复位 BMS、RSOC 正确更新到新的 SOC。  我们 100%确定这是 BMS 不像处于休息状态时那样每 5 小时更新一次 SOC 的原因。  如果我们可以找到一种通过 SBS 命令强制执行 RSOC 更新的方法来解决该错误、那么这是可行的。    我们只需要修复缺少 5 小时 RSOC 更新错误的问题。

    我可以获取日志、需要几天的时间来运行它。  但充电/放电很好、BMS 可以很好地跟踪充电和有源放电。  它不会像应该那样在 RELAX 中进行更新。    这是包含 IT Gauging Config 的第 21 版 GG 文件。   

     e2e.ti.com/.../acprs_5F00_settings_5F00_rel_5F00_21.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pat、

    您是否能够发送电池数据表?您是对的、FCC、RemCap 和 RSOC 应该每五小时更新一次、但如果您的电池无法达到平衡状态、容量基本上应该保持不变、部分容量将因电阻器的热量而损失。 由于容量分布均匀、但由于没有负载、容量基本上保持不变。 如果您的电池电量监测计表示容量为 99%、应该是 99%、那么如果您放电和放松并看到 SOC 的线性运动、您可以确认这一点。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以发送电池数据表。   但有一点很清楚、正如我提到的、我们正在进行加速寿命测试。   该加速测试包括多个项目、包括电芯均衡和自放电。

    如前所述、有 2 项会在整个寿命期间影响 SOC。   一种是电池包自放电、其中包括从 BMS 汲取的能量以及电池本身的能量损耗。   在多年的货架期内、这是非常非零的。   


    另一个是电池平衡。  随着电芯老化、其阻抗可能会发生不同的变化、电芯可能会变得不平衡。    静止状态下的电芯均衡是管理此功能的方法之一、BQ41Z50 支持并建议使用此功能。


    当电池包通过 CBR 或自放电消耗时、SOC 根据定义将减小。   BMS 通过定期读取电池并更新 SOC 来管理该问题。

    BQ41Z50 应该不能做到这一点。

    因此、我们的加速测试会执行两项操作: 直接耗尽电池以模拟老化;其次、我们还特意对电池单元进行不平衡、以验证静止状态下的平衡是否有效、SOC 是否已更新。

    在任一情况下、SoC 都未更新。   整个电池包的电压 100mV 并不会导致 SOC 更新、这正是老化 1 年后会发生的情况。

    对 1 个电芯在 100mV 下是否不平衡进行第二次测试会使电芯均衡正常工作、并完全耗尽其他 3 个电芯的 100mV。   但 SOC 仍然不更新。

    电池没有问题、平衡没有问题。  问题在于电量监测未按预期方式运行、并且 SOC 不会更新。

    因此、这里的结果是、随着电池老化、BMS 永远不会正确更新 SOC。  这是一个错误。   1 年后、BMS 将报告 99%、而实际上将接近 80%。  2 年后、电池几乎将耗尽、但仍将报告 99%。  因为 BMS 不会像应该那样更新 SOC。   这不满足任何 BMS 的任何要求、包括 DoD 要求。   无论上次电池充电或放电、BMS 都应始终反映当前 SOC。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pat、

     随着细胞老化、它们的阻抗可能会发生不同的变化、并且细胞可能出现不平衡。    静止时的电芯均衡是管理此功能的方法之一、BQ41Z50 支持并建议使用此功能。
    随着电池包通过 CBR 或自放电耗尽、SOC 根据定义将会减小。   BMS 通过定期读取电池并更新 SOC 来管理该问题。

    -您可以重新创建测试并生成一个.log 文件来查看高参数,阻抗跟踪算法的一部分是,它使用库仑计数意味着它能够看到输出了多少电流并将其输入系统。 如果测试未通过检测电阻、电池电量监测计将能够报告消耗的电流并向 SOC 报告该电流。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TRM、SLUUCP8A 第 6.5 节第 70 页、2025 年 4 月修订

    Impedance Track 算法将 QMax、阻抗、温度、电压和电流数据应用于  
    预测运行时 FullChargeCapacity ()、RemainingCapacity () 和 RelativeStateOfCharge ()。 是这些值
    如果满足以下任一条件、则更新、以实时反映电池容量

    •在 RELAX 模式下每五小时一次

    这种情况没有发生。  转换期。   有一个错误。  

    在此情况下、BMS 电流不会流经检测电阻。  BQ41Z50 将通过电芯均衡功能耗尽电池本身。   电池平衡不会通过检测电阻。   电流仅在 ACTIVE 模式下使用、OCV 用于 RELAX 模式、这就是监测的工作原理。  Impedance Track 和电量监测使用电流(在工作模式下)和电压处于静止状态。  阅读电池电量监测计的工作原理、您认为更新 SOC 需要电流是错误的、TRM 将解释其工作原理。

    问题在于 SOC 未更新、需要更新。  它应该每 5 小时进行一次 OCV 读取并更新 SOC。 这没有发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TRM、SLUUCP8A 第 6.5 节第 70 页、2025 年 4 月修订

    Impedance Track 算法将 QMax、阻抗、温度、电压和电流数据应用于  
    预测运行时 FullChargeCapacity ()、RemainingCapacity () 和 RelativeStateOfCharge ()。 是这些值
    如果满足以下任一条件、则更新、以实时反映电池容量

    •在 RELAX 模式下每五小时一次

    这种情况没有发生。  转换期。   有一个错误。  

    在此情况下、BMS 电流不会流经检测电阻。  BQ41Z50 将通过电芯均衡功能耗尽电池本身。   电池平衡不会通过检测电阻。   电流仅在 ACTIVE 模式下使用、OCV 用于 RELAX 模式、这就是监测的工作原理。  Impedance Track 和电量监测使用电流(在工作模式下)和电压处于静止状态。  阅读电池电量监测计的工作原理、您认为更新 SOC 需要电流是错误的、TRM 将解释其工作原理。

    问题在于 SOC 未更新、需要更新。  它应该每 5 小时进行一次 OCV 读取并更新 SOC。 这没有发生。

    这是日志。  非常简单。  我开始记录、可以看到 SOC 是 99%。   然后重置 BMS。  没有电流消耗、没有电荷、没有任何电流流经检测电阻器。  无。  只需重置即可。  它复位、进行了像 BMS 应该做的那样的 SOC 更新、并将 SOC 正确更新为 77%。   因为 TRM 说它会在复位时进行 SOC 更新、而确实如此。   由于无需电流消耗即可执行 SOC、因此只需在 RELAX 下实现 OCV。

    TRM 说它将每 5 小时更新一次、但不是。  如果是、SOC 将正确更新为 77%。  这是错误。  BMS 不会像预期那样执行 OCV 读取和更新 SOC。   

    e2e.ti.com/.../pack.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:

    首先、您需要校正检测电阻、以便电量监测计可以 CC、进入不同的充电/放电模式并准确地报告电流。 这不是 OCV 测量的要求、但是准确监测所必需的。  

    如果您重新阅读 TRM 中的部分、通常会显示...、5 小时的权重时间不是计时器、通常是放电后电池休息所需的时间。 对于单电芯应用、该时间通常较短、而对于多电芯应用、该时间通常较长。 该时间也会因电芯化学成分而异。

    直到发生 2 次 OCV 测量、SoC 才有效。  

    请校正检测电阻并共享充电/放电周期的对数、其中休息时间介于两者之间。 请分享您最新的.gg 文件。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego

    Rsense 正确、CC 可以正常工作、校准正确、监测计正确测量了主动充电/放电!   请重新读取整个线程、CC 工作正常并经过校准。

    没有发生的是在 RELAX 中读取 OCV。   阅读第 6.5 节。   它专门讨论更新 RSOC、RemCAP 和 FCC。  它不是指任何重量计时器。    有一个计时器用于指示设备何时进入 RELAX 模式、但这是一个不同的计时器。  “通常“一词没有被使用。  您指的是完全不同的计时器、其用法完全不同。   我们专门讨论 RSOC 更新。

    整个 6.5 节非常具体地规定:

    Impedance TrackTm 算法将 QMax、阻抗、温度、电压和电流数据应用于  
    预测运行时 FullChargeCapacity ()、RemainingCapacity () 和 RelativeStateOfCharge ()。 是这些值
    如果满足以下任一条件、则更新、以实时反映电池容量。
    •上电复位
    •发生 QMax 更新
    •发生 Ra 更新
    •开始充电和放电
    •退出放电时
    •在 RELAX 模式下每五小时一次
    •如果温度变化超过 5°C
    •有效充电终止

    如果发生这些事件中的任何一个、则应更新 RSOC。

    从我的日志中可以看到、复位时、RSOC 正确更新、完全像 TRM 说的那样。   在休息模式下、不是每 5 小时发生一次。   它应该是,但它不是。   它会在充电/放电开始时更新。   

    请注意: BQ41Z50 无法测量其自身的电流!  它也无法测量由于 CBR 而导致的电流损失。  由于老化、该器件也无法测量电流!   BMS 必须定期进行 OCV 读取来测量此值!  这就是所有电量监测计的工作原理、包括 TI 电量监测计。  TRM 证实了这一点。   未在 RELAX 模式下进行定期 OCV 更新。

    因此、RSOC 错误随着电池组老化或发生 CBR、完全错了!   请参阅上面的日志。  请阅读整个主题、这与有源放电或化学成分无关。  问题是 BMS 不在 RELAX 中执行 OCV 读取。  电池放在架子上、什么都不做、电流就会丢失。  所有 BMS 都考虑到这一点、包括 TI 的旧器件。   BQ41Z50 没有这样做。  

    我们如何上报此问题?  这种设计也是政府客户,他们正在生气。   问题非常明显、我们需要将其上报给知道电池电量监测计工作原理的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以强制进行 OCV 或 RSOC 更新、我可以破解此错误。  我可以向 BMS 发送什么 SBS 命令来强制更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有 2 张图片,非常清楚地展示了这一点。  这是一个正常的电池,可以发生在现场。  一个电芯不平衡、这是正常现象。  这就是电池平衡的原因。  

    这是在电芯平衡完成后执行的操作。  即使应进行 OCV 更新、RSOC 不正确、也未发生 OCV 更新。  

    如果我们重置 BMS、这将全部正确更新。  这与电流测量完全无关、但在静止状态下进行电池电量监测是一个问题。  这不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pat、

    您能否用图片、图表等详细说明您的测试设置、以便更好地了解“电池平衡“测试? 同时、我们将浏览您的.gg 文件、如果您可以附加电池和电池包设置、这也会有所帮助。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我把这个放在一起,我会在周末上传这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附上了电池包说明和测试设置。  请注意、所有电池包测试均通过、包括电量监测、但静止状态下的电芯均衡和电池自放电随时间监测的情况除外、因为定期 SOC 更新在静止状态下无法正常运行。

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_battery_5F00_setup.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pat、

    我正邀请另一位应用工程师与我一起研究这个问题、请给我们一些时间来研究一下。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    确保设置了 SMOOTH_OK 和 JUMP_OK 标志、以允许在 RELAX 状态期间进行 RSOC 更新。


    BQ41Z50 的 Impedance Track 算法预计会在以下情况下更新 RSOC:
    • 在 RELAX 模式下每 5 小时一次。
    • 其他事件、例如上电复位、充电/放电开始或显著的温度变化。

    请注意、5 小时的放松时间可能会缩短。 它是一个隐藏参数。  

    一种可能的权变措施是发出周期性复位命令。  
    由于电池包包含用于驱动显示器的 MCU、因此对其进行编程可定期向 BQ41Z50 (SBS 命令 0x0041) 发出软复位命令。 测试结果表明复位会触发 OCV 测量并正确更新 RSOC。

    对于 2–3 年的货架期、必须量化自放电率(锂离子电池通常为每月 1-3%)和 BMS 负载 (300µA)。 MCU 权变措施应考虑这些损耗(例如 2 年内的容量损耗为 20–30%)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    如果电池包未密封、则发出定期复位*是否*有效;遗憾的是、TRM 指示如果电池包处于密封状态、则不支持复位。  

    我们已经设置了 SMOOTH_OK、现在我正在更改 JUMP_OK、然后将对此进行测试并告诉您这样是否可以修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、


    很遗憾、设置 JUMP_OK 和 SMOOTH_OK 不起作用。   未读取 OCV、SOC 不每 5 小时更新一次。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pat、

    我们已收到您的更新、将努力处理您的回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请共享日志文件和 srec 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    这是周末的日志文件和 bq fs 文件、此 BMS 不使用 srec 格式。

    我现在对该电池组再充电、以再次运行测试

    e2e.ti.com/.../pack.zip

    e2e.ti.com/.../bq41z50_5F00_v0_5F00_01_5F00_build_5F00_21_5F00_combo.bq.fs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose Couso,

     我还有一个使用 BQ41Z50 的设计。  我还看到 RSOC 不更新。 我已订阅此主题、期待您对此的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    这是已充电电池包的最新日志。  BQStudio 崩溃了几次、因此日志不是连续的、但我在整个运行中有每个实例的所有单独日志。   BMS 进行了一次 (1) RSOC 更新、然后没有更多更新。  附件为日志

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一组日志,只是让它设置和单元平衡在静止运行由于不平衡的单元(这是正常的)。   电芯已平衡但无 SOC 更新

    e2e.ti.com/.../pack_5F00_06_5F00_20.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这一问题已得到澄清。  

    如 TRM 中所述、TI 使用随附的 bq.fs 进行了一些测试、RSOC 在休息模式下每 5 小时更新一次。  



    请参阅随附的日志和用于此测试的 bq.fs。  

    e2e.ti.com/.../bq41z50_5F00_v0_5F00_01_5F00_build_5F00_21_5F00_rsoc_5F00_relax。sig。enc.bq.fs

    e2e.ti.com/.../build-21-rsoc-jump-relax-logs-6.23.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、请使用 TI 提供的 bq.fs bq41z50_V0_01_build_21_RSOC_RELAX.RIC.bq.fs 找到成功更新 sig 的日志。

    电芯 1 在 30mA 下强制放电 7.5 小时、然后电池包一夜又回到平衡状态。 RSOC 在该期间更新了 3 次。  

     e2e.ti.com/.../build_5F00_21_5F00_rsoc_5F00_jump_5F00_relax_5F00_logs_2D00_20250625.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、随附了使用我们 bq.fs 映像(在此主题前面提供)的日志、其中 DOD 和 RSOC 更新 3 次、然后停止更新 DOD 和 RSOC、同时电芯均衡仍在主动对电芯 2-4 进行放电。  

    测试说明:电芯 1 在 50mA 处放电 9 小时、然后 CC 负载断开。 然后、电池组在周末仍处于电池平衡状态。 在电芯 1 主动放电时以及在负载移除后再次更新 DOD 和 RSOC、但即使电芯 2-4 正在平衡、DOD 和 RSOC 也不会更新。  

    日志记录在 2 个日志文件中提供。

    谢谢你。  

     e2e.ti.com/.../customer_5F00_imgage_5F00_rsoc_5F00_test_2D00_20250630.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trevor、

    您的更新已收到、我们目前正在处理一个回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对此进行了深入研究。 我们将尽快更新您的信息。