This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:GPIO/模拟正确接地

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536510/bq79656-q1-proper-grounding-for-gpio-analog

器件型号:BQ79656-Q1

工具/软件:

您好:

很明显、接地是数据表的重点。

1) 将热敏电阻放入 GPIO 引脚时、电源似乎来自 TSREF、该 TSREF 具有接地至 CVSS 的旁路。 由于 GPIO 由内部 ADC 读取、因此每个 GPIO 都接地至 AVSS 或 CVSS。 在 EVM 布局中、GPIO 似乎以 AVSS 为基准。 如果 AVSS 是接地端、为什么会将 TSREF 旁路至 CVSS?  

2) 由于所有电芯读数都是从内部 ADC 获取的、因此 cell1 的负极侧是否是 AVSS 基准? 换句话说、图 10-1 (P190) 将 SRN 引脚连接到 AVSS 吗?

3) 如 12-6 (P207) 所示、在 L3 上将所有接地连接在一起时、建议在每个单独的接地上使用多个拼接过孔、还是只使用几个拼接过孔、以尽可能减少噪声耦合?

4) 将这些接地端连接在一起时、建议在接地端之间使用 Y 型电容器吗? 为什么或为什么不呢?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theodore!
    您可以打孔更多。
    AVSS DVSS CVSS 表示模拟、数字、通信 VSS、所有这三个都是 GND。
    如果 BQ79656 用于无人机的 48V 电池、则可按照 EVM 板的设计工作、连接 3 个 VSS 作为 GND、如果 BQ79656 将在高压下获得绝缘阻抗、则在高压和低压 GND 之间需要 Y 电容隔离、SRN 连接到 AVSS。

    此外、我想确认、波雷空间制造的无人机是军用无人机?  

    此致
    Wink Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否澄清 BQ79656 的特定接地问题? 根据 EVM 的设计、这意味着 CELL1 的 — 端将是 AVSS 基准、而 GPIO 将接地至 AVSS 基准? 数据表中似乎非常清楚地表明、 这些接地端要分开、而在 EVM 原理图中、所有接地端都有相同的接地符号

    是的、我们的一些无人机是军用无人机。