工具/软件:
您好:
很明显、接地是数据表的重点。
1) 将热敏电阻放入 GPIO 引脚时、电源似乎来自 TSREF、该 TSREF 具有接地至 CVSS 的旁路。 由于 GPIO 由内部 ADC 读取、因此每个 GPIO 都接地至 AVSS 或 CVSS。 在 EVM 布局中、GPIO 似乎以 AVSS 为基准。 如果 AVSS 是接地端、为什么会将 TSREF 旁路至 CVSS?
2) 由于所有电芯读数都是从内部 ADC 获取的、因此 cell1 的负极侧是否是 AVSS 基准? 换句话说、图 10-1 (P190) 将 SRN 引脚连接到 AVSS 吗?
3) 如 12-6 (P207) 所示、在 L3 上将所有接地连接在一起时、建议在每个单独的接地上使用多个拼接过孔、还是只使用几个拼接过孔、以尽可能减少噪声耦合?
4) 将这些接地端连接在一起时、建议在接地端之间使用 Y 型电容器吗? 为什么或为什么不呢?
谢谢你