Other Parts Discussed in Thread: BQ24232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ24232 工具/软件:
您好、
我使用的是 BQ24232 充电器
我有此原理图- 
有时它会在 200mA 充电、有时模块甚至不充电。
我确实在 VCHG 和 VDD1 供电、我确实在 VBAT 供电、但不会有电流流向电池。
当我尝试放电时、它们都运行良好。 只有充电使我成为一个问题。
我在大约 10 个新 PCB 上测试过、其中大约 30%不为我的电池充电。
我尝试使用相同的电池为所有电池充电、因此这不是电池问题。
希望收到您的反馈
此致、
Michael。