This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:充电问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537716/bq24232-issue-on-charging

部件号:BQ24232

工具/软件:

您好、  
我使用的是 BQ24232 充电器  
我有此原理图-  

 有时它会在 200mA 充电、有时模块甚至不充电。  
我确实在 VCHG 和 VDD1 供电、我确实在 VBAT 供电、但不会有电流流向电池。  
当我尝试放电时、它们都运行良好。  只有充电使我成为一个问题。  

我在大约 10 个新 PCB 上测试过、其中大约 30%不为我的电池充电。  

我尝试使用相同的电池为所有电池充电、因此这不是电池问题。  

希望收到您的反馈

此致、

Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的联系。 我已经检查了您的原理图、它看起来不错、因此我们可以继续调试您遇到的问题。 请在下面查看我的评论:

    • OUT (2 个 4.7uF)、BAT (2 个 4.7uF) 和 IN (1uF + 100nF) 各有所需的电容。
    • EN1 连接到 GND、EN2 上拉至 OUT、因此 ILIM 由 RILIM 电阻器设置。
    • TS 通过 10k 电阻器连接到 GND、以保持该引脚上的有效电压
    • /CHG 通过 LED 和 1k 电阻上拉至 OUT。  请注意、该引脚的最大灌电流为 15mA、因此请确保相应地选择限流电阻器以保持在此限值范围内。
    • /PGOOD 悬空、这很好、因为它是开漏输出。
    • 使用 KITERM=0.03A(典型值)、RTERM=3.57k 且 RISET=4.32k、ITERM 计算为 25mA。
    • 使用 KISET=870A*欧姆(典型值)且 RISSET=4.32k 时、ISET 的计算结果为 201mA。
    • 使用 KTMR=48S/k Ω(典型值)且 RTMR=56.2k 时、t_MAXCHG 计算结果为 7.5 小时。
    • 使用 Kilim=1530A*ohm(典型值)和 RILIM=3.01k、ILIM 计算结果为 508mA。
    • 输入端有一个二极管或电路。

    如果我理解正确、问题是一些电路板上没有充电电流流入电池。 请回答以下问题、帮助我更好地理解问题:

    • 发生此问题时测得的 VOUT 是多少?
    • 在肖特基二极管阴极侧测得的 VIN 是多少?
    • 发生此问题时/CHG LED 是否亮起?
    • 是否有系统负载连接到 OUT? 如果是、它会拉多大的电流?
    • 您提到、发生此问题时、输出端仍然通电。 测得的 VOUT 是多少、连接到 OUT 的任何下游负载是否能够拉取电流?

    此致、

    Alec