主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994、 DLP2000、 DLPC2607
工具/软件:
您好!
我正在开发基于 MSP430FR5994 的微控制器设计、该设计将包含 DLPC2607、DLP2000 和 DLPA1000。 我的问题与 DLPA1000 上的以下四个引脚有关:CMP_OUT、PWM_IN、SENS1 和 SENS2。 DLPC2607 数据表说明了在未使用比较器功能时应如何处理 CMP_OUT 和 CMP_PWM 引脚。 但是、我想知道对于 DLPA1000 上的引脚、这些建议是相同的、还是应该以不同的方式处理。 最后、如果未使用 SENS1 和 SENS2 引脚、是否应该将它们下拉至接地、保持悬空、直接连接到接地或其他引脚? 提前感谢您提供的任何意见。

(这是我参考的 DLPC2607 数据表的部分。)