This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA1000:在未使用时对 CMP_OUT、CMP_PWM、SENS1 和 SENS2 的处理

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, DLPA1000, DLP2000, DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537668/dlpa1000-handling-of-cmp_out-cmp_pwm-sens1-and-sens2-when-unused

器件型号:DLPA1000
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994DLP2000DLPC2607

工具/软件:

您好!

我正在开发基于 MSP430FR5994 的微控制器设计、该设计将包含 DLPC2607、DLP2000 和 DLPA1000。 我的问题与 DLPA1000 上的以下四个引脚有关:CMP_OUT、PWM_IN、SENS1 和 SENS2。 DLPC2607 数据表说明了在未使用比较器功能时应如何处理 CMP_OUT 和 CMP_PWM 引脚。 但是、我想知道对于 DLPA1000 上的引脚、这些建议是相同的、还是应该以不同的方式处理。 最后、如果未使用 SENS1 和 SENS2 引脚、是否应该将它们下拉至接地、保持悬空、直接连接到接地或其他引脚? 提前感谢您提供的任何意见。  

(这是我参考的 DLPC2607 数据表的部分。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hunter、

    感谢您在 E2E 上联系我们。 请注意、不建议将 DLPC2607 用于新设计。
    如果您对替代方案感兴趣、可以联系 DLP 器件专家。  

    对于 DLPA1000:

    CMP_OUT 应保持悬空、  
    PWM_IN 应 接地。

    这实际上与 DLPC2607 的建议相反、因为 CMP_OUT 是 DLP2607 上的输入引脚和 DLPA1000 上的输出引脚。  

    SENS1 和 SENS2 可以 悬空或接地、因为 未使用测量功能。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:  

    感谢您的快速答复。 我们想了解 DLPC 的替代选项。

    此致、

    Hunter