This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176 输出故障–降压/升压模式问题 (VIN <20V)

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537926/lm5176-lm5176-output-failure-buck-boost-mode-issue-vin-20v

主题:LM5176 中讨论的其他器件

尊敬的支持团队:

我们正在使用处理一个项目 降压/升压配置中的 LM5176 、具有以下操作条件:
VIN = 9V–48V、VOUT = 20V、IOUT_MAX = 12A

在开发过程中、并非所有函数都得到了充分利用、因此我们使用了 12V/5A 电源 测试用例。
这个系统已经正常工作了几个星期,但是 从昨天开始、它突然无法通电

我们已经确认了 LM5176 输出现在异常

  • 何时 VIN < 20V 、输出仅在周围 3V

  • 何时 VIN≥20V 、输出被正确调节至 20V 就像它在工作一样 仅限降压模式

  • 我们也注意到 高侧 MOSFET (Q64) 焊盘上可能出现损坏的迹象 、该选项会略有显示 烧毁

请查找 和布局的起点 随附。
我们非常感谢您帮助审查设计、并提供导致此故障的任何建议或可能原因。

感谢您的支持。

此致、
很棒

e2e.ti.com/.../ENVP_5F00_JAO_5F00_IV_5F00_A02_5F00_LM5176_5F00_DC-INPUT_5F00_20250110.pdfe2e.ti.com/.../ENVP_5F00_JAO_5F00_IV_2D00_A02_5F00_cn7.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woody、

    初次审查时、我在原理图和布局中看不到问题。

     下一步、我建议检查功率级、尤其是:

    - SWx 针对违反绝对最大额定值的欠过冲和过冲。

    -检查栅极信号的时序是否存在死区时间违规。

    此致、

     Stefan