尊敬的支持团队:
我们正在使用处理一个项目 降压/升压配置中的 LM5176 、具有以下操作条件:
VIN = 9V–48V、VOUT = 20V、IOUT_MAX = 12A 。
在开发过程中、并非所有函数都得到了充分利用、因此我们使用了 12V/5A 电源 测试用例。
这个系统已经正常工作了几个星期,但是 从昨天开始、它突然无法通电 。
我们已经确认了 LM5176 输出现在异常 :
-
何时 VIN < 20V 、输出仅在周围 3V 。
-
何时 VIN≥20V 、输出被正确调节至 20V 就像它在工作一样 仅限降压模式 。
-
我们也注意到 高侧 MOSFET (Q64) 焊盘上可能出现损坏的迹象 、该选项会略有显示 烧毁 。
请查找 和布局的起点 随附。
我们非常感谢您帮助审查设计、并提供导致此故障的任何建议或可能原因。
感谢您的支持。
此致、
很棒
e2e.ti.com/.../ENVP_5F00_JAO_5F00_IV_5F00_A02_5F00_LM5176_5F00_DC-INPUT_5F00_20250110.pdfe2e.ti.com/.../ENVP_5F00_JAO_5F00_IV_2D00_A02_5F00_cn7.zip