This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:功率级问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536880/bq25756e-power-stage-problem

器件型号:BQ25756E
主题中讨论的其他器件:BQ25756

工具/软件:

您好:  

我遇到了双向转换器的问题。  
我从右到左尝试了降压操作。  
我在输出端使用 CV 模式下的输入和电子负载电源。 我发现、 每个构成功率级的晶体管上的栅极脉冲、这对于功率级的运行来说似乎并不正确。  
二极管 D3 也会变得非常热 60°C。 转换器在高达 21V 的 CV 模式下工作。  








有什么想法为什么我看到所有这些门脉冲?  
为什么升压二极管变热?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输入和输出条件是什么? 能否发送栅极脉冲的波形?

    二极管的选择与肖特基二极管不同。 您能否证实这一点? 二极管 D2 和 D3 需要是肖特基二极管。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    输入电压 24V 16W  
    输出电压 17V 14W

    1N4007 与栅极脉冲搭配使用  




    肖特基二极管的栅极脉冲  






    现在看起来不错、但 IC BQ25756 上会出现新问题、因为 52°C 会发热  


    此时连接电池组是否安全?  
    在反向模式下、是否可以在开启器件之前使用所需的电流限制和电压目标对 IC 进行编程、或者是否应该在工作阶段进行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MIC5156YM 电路是否仍在设计中? 它被划掉了、所以我想仔细检查它是否没有。

    我无法说明 IC 连接到电池包是否安全。 我目前认为 REGN 栅极驱动器可能会导致 IC 发热。 是否可以将 MOSFET 选择或 DRV_SUP 更改为外部栅极驱动器?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MIC5156YM 不在电路中。  
    我将尝试外部栅极驱动或新的晶体管、谢谢