Other Parts Discussed in Thread: LP5024
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5024 工具/软件:
大家好、
以下是有关 LP5024 的 I2C 时序规格的几个问题:
- SDA 和 SCL 的上升和下降时间规格是否以 I2C 规范中的 30%/70%电压电平为基准、或者以不同的电压电平(20%/80%、10%/90%等)为基准?
- 对于下降时间小于 15ns 是否存在任何问题? I2C 总线上的主机具有相对强大的驱动器、可产生快速边沿速率
谢谢、