工具/软件:
您好、
我的问题与 LM1117 800mA 低压降线性稳压器数据表第 4 页中指定的热阻数据有关。 下图所示。 如图所示、对于 TO-252 封装、结至外壳电阻额定值为 52.1 C/W、而结至环境温度为 45.1 C/W 结至外壳的热阻如何高于结至环境的热阻。 TO-263 也是如此。 您能澄清一下吗? 谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Mojtaba,
感谢您的提问!
请参阅【常见问题解答】从 LDO 的角度来看热耗散、问题 5(也在下面)。 实现
5) a) 比较不同指标时、为什么采用相同封装的不同器件具有不同的热性能值? b) 同样、在比较两种不同的封装时、为什么其中一个具有更好的 R_θJA、但 R_(θJC (top)) 值更差?
a) 观察不同的封装时、器件的散热焊盘设计可以改进、但芯片顶部和封装顶部之间的塑封材料更多。 这可能会 θJA 较低的 R_θ θJC 和较高的 R_(R θ θJC (top))( 、R_(Ψ (top)) 热阻假设所有热量都通过外壳顶部传递,这是一个糟糕的假设)。
b) R_θ θJA 和 R_(θJC Δ T (top) 值在很大程度上取决于芯片尺寸、封装的散热焊盘以及塑封内芯片的垂直位置(z 位置)。 散热最有效的路径通常是散热焊盘、该焊盘是焊接到 PCB 的封装底部的金属板。 散热焊盘使裸片的整个表面积能够更高效地将热量传导至 PCB、从而降低结温并降低 R_θ θJA。
希望这对您有所帮助!
McKyla
尊敬的 McKyla:
感谢您抽出时间回答我的问题。 您的回答回答回答了我的问题。 如果你不介意的话,我还有一个问题。 对于我所查看的封装、NDP-to 252、结至外壳和结至电路板热阻分别为 52.1 和 29.8C/W、表明底部的热阻较低。 但是、结至顶部和结至电路板特征参数表明与 PSI-JT 和 PSI-JB 相反、其温度为 4.5 和 29.4C/W、而结至顶部的电阻较低。 我知道,获取这些变量的技术是不同的,但他们给两个相反的印象。 在本例中、我测量了外壳温度、我想估算电路板温度。 您会建议采取什么措施?
这是我想的正确方法:用 PD = 0.8*1.3=1.04V ((Vin-Vout )*Iout ), PSI-JT = 4.5C/W 和 TC= 96C, TJ 估计为 96+4.5*1.04=100.7C。 然后、PSY-JB=29.4C/W、TB=100.7-29.4*1.04=70.1C
感谢您的反馈。 谢谢
你好 Mojtaba,
当然、我很乐意回答您的任何问题。
是的、这些值是 JEDEC 热标准中所做的假设导致的。 对于 RthetaJC((结至外壳(顶部))和 RthetaJB(结至电路板)、这些假设热量仅从外壳顶部 (RthetaJC) 散发、热量仅从外壳底部 (RthetaJB) 散发。 而 PSI-JT 和 PSI-JB 值假设热量从所有器件表面和电路板散发。 简而言之、PSI 值通常可以更准确地测量温度、但为了使用它们、需要最终的电路板温度。 在这种情况下、芯片可能更靠近电路板底部。
您能帮助验证功率耗散是否为 1.04W 吗?
此外、需要从实际电路板测量 TPCB 值、要使用 PSI 值、这不能是估算值。 如果这不可用于近似计算、请使用 RthetaJA 值。 请参阅下面热应用手册中的其他部分、该部分介绍了何时使用每个公式以及如何计算。

谢谢您、
McKyla
早上好、McKyla、
好点子! 遗憾的是、我只拥有外壳(顶部)和环境温度。 我只需要在现有测试中估算结温和电路板温度、并查看它是否在不同应用中工作。 请告诉我以下情况是否合理。
TJ = Ta + Pd * RθJA Eq1
TJ = TC = Pd *ψJT Eq2
等效 Eq1 和 Eq2 并求解 Pd。 请注意、Ta 和 Tc 是已知的。 RθJA 和 Δ ψJT 来自数据表
现在、可从以下位置找到 TB:
Tb = Tj–Pd *ψJB Ω
您是否发现此过程有任何问题? 谢谢
很棒的下午 Mojtaba
我希望你有一个伟大的一天!
是、虽然您可以使用 Tj = TC +(Pd *ψJT) 来求解理论最大 Pd、但这对于 LDO 可处理的情况并不现实、因为这是在理想条件下的情况。 此外、电路板布局布线可将器件的热性能改变 30-50%、是除 (Vin-Vout)* Iout 外的最大热阻因素。 该器件非常稳健、因此可以处理 LDO 的大量功率耗散。 对于该器件、1.04W 的功率耗散应该可以与等于或优于 JEDEC 板的电路板搭配使用。
希望这有助于进行估算、同时请记住、该器件建议的 Tj 为 125°C。
谢谢您、
McKyla
谢谢你、麦凯拉、
我不担心器件处理负载、并且结温会始终远低于 125°C。 这只是板上安装的 NTC 芯片监控板温度、并在 83°C 时触发警告消息、在 88°C 时触发故障消息。 我的目的是在电路板处于不同应用中时获取电路板温度估算值。 大多数(如果不是所有)客户在不同的环境中使用您的产品、而不是这些热指标的制定。 这不应阻止客户使用这些指标来估计其自己设计中的参数。 在过去的一段时间里、我为大型电信公司设计了散热器。 我和同事一直使用制造商的热指标、因为他们知道应用环境可能与开发热指标时的理想环境不同。 为什么? 因为 这些数据都是我们拥有的、如果没有这些数据、我们将在真空中工作。 干杯!