This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:TO-252

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534164/lm1117-to-252

器件型号:LM1117

工具/软件:

您好、

我的问题与 LM1117 800mA 低压降线性稳压器数据表第 4 页中指定的热阻数据有关。 下图所示。 如图所示、对于 TO-252 封装、结至外壳电阻额定值为 52.1 C/W、而结至环境温度为 45.1 C/W 结至外壳的热阻如何高于结至环境的热阻。 TO-263 也是如此。 您能澄清一下吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mojtaba,  

    感谢您的提问!  

    请参阅【常见问题解答】从 LDO 的角度来看热耗散、问题 5(也在下面)。 实现

    5) a) 比较不同指标时、为什么采用相同封装的不同器件具有不同的热性能值? b) 同样、在比较两种不同的封装时、为什么其中一个具有更好的 R_θJA、但 R_(θJC (top)) 值更差?

    a) 观察不同的封装时、器件的散热焊盘设计可以改进、但芯片顶部和封装顶部之间的塑封材料更多。 这可能会 θJA 较低的 R_θ θJC 和较高的 R_(R θ θJC (top))( 、R_(Ψ (top)) 热阻假设所有热量都通过外壳顶部传递,这是一个糟糕的假设)。

    b) R_θ θJA 和 R_(θJC Δ T (top) 值在很大程度上取决于芯片尺寸、封装的散热焊盘以及塑封内芯片的垂直位置(z 位置)。 散热最有效的路径通常是散热焊盘、该焊盘是焊接到 PCB 的封装底部的金属板。 散热焊盘使裸片的整个表面积能够更高效地将热量传导至 PCB、从而降低结温并降低 R_θ θJA。

    希望这对您有所帮助!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKyla:

    感谢您抽出时间回答我的问题。 您的回答回答回答了我的问题。 如果你不介意的话,我还有一个问题。 对于我所查看的封装、NDP-to 252、结至外壳和结至电路板热阻分别为 52.1 和 29.8C/W、表明底部的热阻较低。 但是、结至顶部和结至电路板特征参数表明与 PSI-JT 和 PSI-JB 相反、其温度为 4.5 和 29.4C/W、而结至顶部的电阻较低。 我知道,获取这些变量的技术是不同的,但他们给两个相反的印象。 在本例中、我测量了外壳温度、我想估算电路板温度。 您会建议采取什么措施?

    这是我想的正确方法:用 PD = 0.8*1.3=1.04V ((Vin-Vout )*Iout ), PSI-JT = 4.5C/W 和 TC= 96C, TJ 估计为 96+4.5*1.04=100.7C。 然后、PSY-JB=29.4C/W、TB=100.7-29.4*1.04=70.1C

    感谢您的反馈。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mojtaba,  

    当然、我很乐意回答您的任何问题。  

    是的、这些值是 JEDEC 热标准中所做的假设导致的。 对于 RthetaJC((结至外壳(顶部))和 RthetaJB(结至电路板)、这些假设热量仅从外壳顶部 (RthetaJC) 散发、热量仅从外壳底部 (RthetaJB) 散发。 而 PSI-JT 和 PSI-JB 值假设热量从所有器件表面和电路板散发。 简而言之、PSI 值通常可以更准确地测量温度、但为了使用它们、需要最终的电路板温度。 在这种情况下、芯片可能更靠近电路板底部。  

    您能帮助验证功率耗散是否为 1.04W 吗?

    此外、需要从实际电路板测量 TPCB 值、要使用 PSI 值、这不能是估算值。 如果这不可用于近似计算、请使用 RthetaJA 值。 请参阅下面热应用手册中的其他部分、该部分介绍了何时使用每个公式以及如何计算。  

    谢谢您、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    McKyla,

    功率耗散来自元件数据表的第 6 页。 我得到了电压 1.3V 的差值、并将其乘以 0.80 的 Iout。 我假设 Vinx*IG 可以忽略不计。 唯一的测量值是外壳温度 96C。 我没有在设备周围测量环境温度、但可以高于 68°C。 我需要知道的是结温和电路板温度估算。 如果你是我,你会怎么做? 谢谢。  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mojtaba、  

    系统中的 Vin、Vout、Iout 是多少? 这是器件的最大压降和最大 Iout、但通常我们不使用该值。 通常、我们使用器件上预计的最大值、而不是器件的最大值。  

    谢谢您、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    McKyla、我没有测量这些值。 使用最大值不会得到最保守的结果吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mojtaba,  

    是的、但这一点并不现实、因为 LDO 上的 1.04W 相当多、通常情况下、预计功率耗散会低得多。 您是否有原理图、或者您预期的 Vin、Vout、Iout?  

    谢谢、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、McKyla、

    好点子! 遗憾的是、我只拥有外壳(顶部)和环境温度。 我只需要在现有测试中估算结温和电路板温度、并查看它是否在不同应用中工作。 请告诉我以下情况是否合理。  

    TJ = Ta + Pd * RθJA  Eq1

    TJ = TC = Pd *ψJT    Eq2

    等效 Eq1 和 Eq2 并求解 Pd。 请注意、Ta 和 Tc 是已知的。  RθJA 和 Δ ψJT 来自数据表

    现在、可从以下位置找到 TB:

    Tb = Tj–Pd *ψJB Ω

    您是否发现此过程有任何问题? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的下午 Mojtaba  

    我希望你有一个伟大的一天!

    是、虽然您可以使用 Tj = TC +(Pd *ψJT) 来求解理论最大 Pd、但这对于 LDO 可处理的情况并不现实、因为这是在理想条件下的情况。 此外、电路板布局布线可将器件的热性能改变 30-50%、是除 (Vin-Vout)* Iout 外的最大热阻因素。 该器件非常稳健、因此可以处理 LDO 的大量功率耗散。 对于该器件、1.04W 的功率耗散应该可以与等于或优于 JEDEC 板的电路板搭配使用。  

    希望这有助于进行估算、同时请记住、该器件建议的 Tj 为 125°C。  

    谢谢您、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、麦凯拉、  

    我不担心器件处理负载、并且结温会始终远低于 125°C。 这只是板上安装的 NTC 芯片监控板温度、并在 83°C 时触发警告消息、在 88°C 时触发故障消息。 我的目的是在电路板处于不同应用中时获取电路板温度估算值。 大多数(如果不是所有)客户在不同的环境中使用您的产品、而不是这些热指标的制定。 这不应阻止客户使用这些指标来估计其自己设计中的参数。 在过去的一段时间里、我为大型电信公司设计了散热器。 我和同事一直使用制造商的热指标、因为他们知道应用环境可能与开发热指标时的理想环境不同。 为什么? 因为 这些数据都是我们拥有的、如果没有这些数据、我们将在真空中工作。 干杯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mojtaba、  

    是的、这里完全理解。 我们总是使用估计值、并了解在任何不同的情况下都可能存在一些差异。 Texas Instruments 始终使用 JEDEC 标准来仿真热指标。 祝您的设计好运!  

    谢谢您、  

    McKyla