This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7718:RIN 电阻器选择

Guru**** 2502485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535049/bq7718-rin-resistor-selection

器件型号:BQ7718

工具/软件:

BQ771803DGKR 的 RIN 规格建议使用 1K 电阻。 如果使用 4.7k 电阻、是否会出现任何其他问题?

客户希望降低自身功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    此输入电阻器的变化将影响电芯测量的精度、从而影响保护阈值。 不建议增加该电阻。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero