This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:新 BQStudio 固件上的寄存器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537018/bq78350-registers-on-new-bqstudio-firmware

器件型号:BQ78350
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我的客户一直使用 BQ78350 电量监测计将其更新为最新固件 (bq78350R3_00_build_31.srec)、并注意到 BQStudio 和 TRM 上的寄存器存在一些差异。 我找到了 R2 和 R3 附录、但没有提及:

  • 运行状态寄存器添加了 PSDG 位、HCFET 被移动一位。
  • 充电状态寄存器添加了一个 HV 位。

您是否能够向我们指出记录了这些更改和任何其他更改的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果预放电 FET 导通、则 PDSG(而不是 PSDG)位发出信号。 该版本的 bq78350 可以控制预放电 FET。 但是、最终规范中未包含该功能、PDSG 位应为 RSVD。

    HV 位显示电量监测计使用“CellVoltageHigh"进行“进行充电控制(与中电压,低电压或预充电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢您提供的信息! 为了澄清一下、没有其他突出显示这些差异的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有。