请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我的客户一直使用 BQ78350 电量监测计将其更新为最新固件 (bq78350R3_00_build_31.srec)、并注意到 BQStudio 和 TRM 上的寄存器存在一些差异。 我找到了 R2 和 R3 附录、但没有提及:
- 运行状态寄存器添加了 PSDG 位、HCFET 被移动一位。
- 充电状态寄存器添加了一个 HV 位。
您是否能够向我们指出记录了这些更改和任何其他更改的文档?