This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在 OTP 期间关断电池组电压和电芯电压

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534573/bq76952-shutdown-stack-voltage-and-cell-voltage-during-otp

器件型号:BQ76952

工具/软件:

您好:

我需要了解 OTP 编程期间器件的某些行为。

假设对于 48V BMS、我已将关断电芯电压 (0x923F) 编程为 2000mV、将关断堆栈电压 (0x9241) 编程为 30.0V。

我有一个可提供 12V 电压的 OTP 编程器。 当我在没有电池的情况下连接此编程器时、IC 是否不会开启、因为电池组电压仅为 12V?

如果是、如何将已编程为在高于 12V 的电压下关断的器件编程为关断状态?

我正在开发一个只能使用此编程器读取 BMS 或对其编程的系统。 我在写入或读取 BMS 时没有问题、但某些器件无法启动、需要对此进行更多说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是否多次对器件进行 OTP 编程? 为什么电池组电压预编程得如此高? 您仅提到了一些器件无法启动、有何区别?  

    您是否按照 TRM 中的所有编程步骤操作、确保 OTP 编程的其他条件也有效?  

    您可以参阅 OTP 编程应用手册以获取快速指南:  

    https://www.ti.com/lit/an/sluaa32a/sluaa32a.pdf

    此致、  

    Arelis G. Guerrero