请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具/软件:
您好:
我需要了解 OTP 编程期间器件的某些行为。
假设对于 48V BMS、我已将关断电芯电压 (0x923F) 编程为 2000mV、将关断堆栈电压 (0x9241) 编程为 30.0V。
我有一个可提供 12V 电压的 OTP 编程器。 当我在没有电池的情况下连接此编程器时、IC 是否不会开启、因为电池组电压仅为 12V?
如果是、如何将已编程为在高于 12V 的电压下关断的器件编程为关断状态?
我正在开发一个只能使用此编程器读取 BMS 或对其编程的系统。 我在写入或读取 BMS 时没有问题、但某些器件无法启动、需要对此进行更多说明。