Thread 中讨论的其他器件:SK-AM62-LP、 AM620-Q1
工具/软件:
您好的团队、
在名为 SK-AM62-LP“的 EVM 中、我们有 TPS6521920WRHBRQ1 捆绑包与 AM620-Q1 MCU。
我们需要评估系统总电流消耗、包括 PMIC。
1、在 MCU 部分 I/O 模式下、MCU 将拉低 PMIC 的 EN 引脚、我们现在是否可以了解具有 3.3V VIN 的 PMIC 的功耗?

2.从我们将 EN 引脚拉至低电平后的状态机来看、PMIC 应该禁用所有输出轨 (BUCKs/LDO)、在这种情况下、其定义为 初始化 状态?
在上面的第 1 项中、我认为下表是我们需要的、但我们需要基于 3.3V 输入。

期待您的答复。
谢谢你。