This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219-Q1:电流消耗查询

Guru**** 2585625 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP, AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536220/tps65219-q1-current-consumption-inquiry

器件型号:TPS65219-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SK-AM62-LPAM620-Q1

工具/软件:

您好的团队、

在名为 SK-AM62-LP“的 EVM 中、我们有 TPS6521920WRHBRQ1 捆绑包与 AM620-Q1 MCU。

我们需要评估系统总电流消耗、包括 PMIC。

1、在 MCU 部分 I/O 模式下、MCU 将拉低 PMIC 的 EN 引脚、我们现在是否可以了解具有 3.3V VIN 的 PMIC 的功耗?  

2.从我们将 EN 引脚拉至低电平后的状态机来看、PMIC 应该禁用所有输出轨 (BUCKs/LDO)、在这种情况下、其定义为 初始化 状态?

在上面的第 1 项中、我认为下表是我们需要的、但我们需要基于 3.3V 输入。

期待您的答复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    美国是在公共假日。 请在 7 月 7 日的星期一之前重放。  

    BR, Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我不会看到输入电压变化时值发生太大变化、因此可以放心地假设数据表值。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sathish:

    明白。

    我对第 1 项是否正确?

    如果我们禁用所有输出、PMIC 将变为  初始化  状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    任何故障或 OFF 请求都会导致器件转换为 INITIALIZE 状态。

    您可以通过 I2C 写入器件来禁用工作状态下的输出。 希望这一点很清楚。

    Sathish