This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:VBUS 使能功能? 仅供电方

Guru**** 2507875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531495/tps25751-vbus-enable-function-source-only

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25756TVS2200

工具/软件:

嗨、伙计们、

我们目前正处于 PD 源设备的概念阶段。

主要思路是将 TPS25751D 与 BQ25756 配合使用。

我们将没有电池作为供电方、而是使用提供 12V/24V 电压(严格考虑电压)的系统为 BQ25756 供电。

此外、系统还将提供 5V 和 3.3V 电压来为我们器件的所有内部器件供电。

 在某些环境条件下、系统将无法在几秒钟内提供完整的 100W PD。

现在的思路是在几秒钟内通过某种使能信号/PIN 关闭 VBUS。 我们不想通过切断电源电压来关闭整个 BQ 和 TPS 芯片,因为 TPS 也将用于 SSMUX 控制等

我们只想发出 PD 布置的信号、即在这几秒钟内、系统没有提供电源的 PD。

另外、我仍在尝试了解如何告诉设置、它应该是仅供电器件。 随时没有受电方。 通过硬件或软件。 也许我只是没有阅读它,但文档是很多,有时你只是迷失在它=D

感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:  

    您能否提供有关这种用途的更多详细信息?  

    现在的想法是、在这几秒钟内、通过某种使能信号/PIN 关闭 VBUS。 我们不想通过切断电源电压来关闭整个 BQ 和 TPS 芯片、因为 TPS 也将用于 SSMUX 控制等。

    如果 VBUS 断开、通常任何其他连接(即 CCx、USB 等)也会断开。 为了澄清一下、您是否在寻找一种通过禁用 TPS25751 PPHV 来断开端口的方法?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    如果我们的电源输入出现浪涌、我们必须处理 150V(输入电压为 24)。 通常、这是可以实现的、但正如我们计划的那样、输出功率超过 400W ... 这将是一个相当大的弯曲和大量的热量..

    我们的想法是在这种情况下禁用 USB-C 端口(其中 4 个)的电源输出 (VBUS)。 在这种情况下、我们只需要对 VBUS 之外的任何东西保护 50W。

    最简单的方法是将 FET 与 VBUS 串联、在浪涌事件中只会将 VBUS 开路、但我有点担心源和器件将如何做出反应、因为通常情况下不是这样。

    你知道我是什么意思,我也不会骗你的。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否使用 TVS 器件(例如 TVS2200)在 VBUS 上提供浪涌保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghouse:

    是的、我们使用的是这样的器件(基于 FET 的 TVS)。 但在 V CLAMP 为 35V 的情况下、我们的浪涌可能会在 200ms 内达到 151V。

    借助我们经过验证的公式、我们得到了 6500W 的功率、FET 需要在超过 60°C 的情况下承受 200ms。 因此、尺寸会非常大。

    这就是我问的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:  

    您是否预计这些浪涌会到达 PD 控制器、可能会到达 USB-C 端口? 请注意、TPS25751D 不能承受 151V 的电压、PPHV 允许的绝对最大值为 28V。 在 TPS25751 PPHV 上暴露任何更高的电压都会导致损坏。  

    如果 VBUS 断开连接、通常任何其他连接(即 CCx、USB 等)也会断开连接。 为了澄清一下、您是否在寻找一种通过禁用 TPS25751 PPHV 来断开端口的方法?  [/报价]

    另外、还需要重新详细说明一下、通过断开/禁用 TPS25751 电源路径来移除 VBUS 也会导致端口断开、这也会导致 USB 数据断开。 在重新施加 VBUS 之前、不会进行 USB 数据连接。

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond、

    当然、这些浪涌不会到达 TPS 或 BQ 器件。

    但如您所说...如果我禁用 PPHV(电源路径)、那么数据也会断开连接。

    您能找到其他方法来解决我的问题吗? 而不会丢失数据吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    TI 美国将于 7 月 4 日下班、我们将在下周初给您一个回复。

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:  

    根据 USB PD 和 USB Type-C 规范、在没有 VBUS 连接的情况下无法保持 USB 数据连接。 这是为了在过压、过流等情况下出于安全原因、以保护两个连接的系统。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin