Other Parts Discussed in Thread: TLV840
工具/软件:
您好、
我的客户使用的是 TLV840。 相关的时序是数据表中的 td、是从 MR 到复位释放的延迟。 如果我们使用的是连接到引脚 5 (CT) 的 1uF 10%电容器、数据表表明、这的 td 典型值为 619mS、或为 1.1uF 的 680mS。
但是、我们看到大约有 700ms 延迟、而不是 619ms。 TD 的最小和最大条件是否应该符合我的预期? 我们提出的问题在于、电路内测试需要对时序有限制。