This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:时序说明

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538186/tlv840-timing-clarification

器件型号:TLV840

工具/软件:

您好、

我的客户使用的是 TLV840。 相关的时序是数据表中的 td、是从 MR 到复位释放的延迟。  如果我们使用的是连接到引脚 5 (CT) 的 1uF 10%电容器、数据表表明、这的 td 典型值为 619mS、或为 1.1uF 的 680mS。    

但是、我们看到大约有 700ms 延迟、而不是 619ms。  TD 的最小和最大条件是否应该符合我的预期?   我们提出的问题在于、电路内测试需要对时序有限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:

    测试时您使用哪种类型的电容器? 此外、电路板的环境温度是多少?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器是一个 MLCC(例如 Kemet C0603C105K4RACTU)、其在室温下的温度约为 22°C  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:  

    您是否能够分享您所使用的原理图?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚向您发送了一封邮件、但我们是否可以随“请求示意图“一起发送任何其他信息?

    例如、如果我们能够确认 TD 是否应满足其预期的最小和最大条件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Abaigail、

    我们可以计算其电流设置的最小值和最大值。  

    将这些值考虑在内、可以得到下面的最小值/最大值。

    典型对数 0.29
    Min log(最小日志) 0.36
    最大日志 0.26
    盖 (uf) 1.
    典型值 0.000001
    最小值 0.0000009
    最大值 0.0000011.
    时间 (s)
    典型值 0.6189872.
    最小值 0.3218701.
    最大值 0.8002117

    我还查看了他们的原理图、一切看起来都很好。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jesse!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户要求澄清 0.36 和 0.26 的最小和最大日志值的来源。  这些是 TLV840 还是电路/电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:

    这将来自为电容器充电的内部电流源。  

    Jesse