This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:写入 OTP 并在 BAT 和 VC16 引脚上施加 10V 至 12V 电压

Guru**** 2394085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538893/bq76952-writing-to-otp-and-applying-10-12v-on-the-bat-and-vc16-pin

器件型号:BQ76952

工具/软件:

下午好、

我发现这里的各种帖子、建议在 BQ76952 的 BAT 和 VC16 引脚上施加 10V 至 12V 的电压以启动 OTP。

但是、我感到困惑、如果是:  

1. BAT+(引脚 47)= 12V、BAT-(引脚 16)= GND

2. BAT+(引脚 47)= 12V、VC16(引脚 48)= GND

感谢任何指导。 谢谢你。