请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具/软件:
下午好、
我发现这里的各种帖子、建议在 BQ76952 的 BAT 和 VC16 引脚上施加 10V 至 12V 的电压以启动 OTP。
但是、我感到困惑、如果是:
1. BAT+(引脚 47)= 12V、BAT-(引脚 16)= GND
2. BAT+(引脚 47)= 12V、VC16(引脚 48)= GND
感谢任何指导。 谢谢你。