第 BQ25798 主题中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我 在此设置中使用 BQ25798EVM:

我配置了 1 节电池、但在 ADC BAT 测量结果中有 VBAT OVP 标志、即 3853V。
我不知道为什么这是一个问题。
请参阅随附的配置/措施:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我 在此设置中使用 BQ25798EVM:

我配置了 1 节电池、但在 ADC BAT 测量结果中有 VBAT OVP 标志、即 3853V。
我不知道为什么这是一个问题。
请参阅随附的配置/措施:
您好 Walter、
当您说 10mA 电流不大时、这低于我记得 看到 TIChargerGUI 屏幕截图上设置的充电电流。 这是正确的吗? 将 EVM 带到实验室时遇到了类似的问题、我使用了与第一张图片中的设置类似的导线。 输出电流小于我预期的值、因为 EVM 上的输出电压较高并达到调节点。 我认为导线不仅长、而且薄、这使得它们具有高阻抗。
[引述 userid=“606261" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536967/bq25798evm-vsys-ovp-flag-and-vbat-ovp-flag/5913453 #5913453“]BTW 我不明白为什么 VBAT 和 VSYS 不同...而且,我刚刚意识到,我没有回答这个问题。 VBAT 和 VSYS 不同、因为除充电时外、VSYS 通常调节的电压高于 VBAT。 充电时、BATFET 完全导通、VSYS 和 VBAT 之间的任何阻抗都会成为压降、具体取决于充电电流。
我很高兴听到电池正在充电。 我是否有其他问题或问题可以提供帮助?
此致、
Michael
尊敬的 Thomas:
如果 SYS 上存在需要补充模式的快速瞬变、则长电缆可能会导致 OVP。 移除负载后、长电缆会导致 BAT 引脚上出现电感电压尖峰。 BAT 或 SYS 引脚上的更大电容可防止这种情况发生。
充电 OVP 不是充电器状态、而是故障条件、在该条件下转换器将关闭。 目的是为 SYS 负载提供一次机会将电池放电至低于 OVP 阈值 (105%*VREG)。 在此期间不会调节 VSYS、因为电池 FET 会导通以将 SYS 连接到 BAT。
此致、
Jeff