This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:VSYS OVP 标志和 VBAT OVP 标志

Guru**** 2447020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536967/bq25798evm-vsys-ovp-flag-and-vbat-ovp-flag

器件型号:BQ25798EVM
第 BQ25798 主题中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我 在此设置中使用 BQ25798EVM:  

我配置了 1 节电池、但在 ADC BAT 测量结果中有 VBAT OVP 标志、即 3853V。

我不知道为什么这是一个问题。

请参阅随附的配置/措施:

e2e.ti.com/.../bug_5F00_bat_5F00_OVP.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    什么情况会导致 VBAT_OVP? 是否正在启用充电、然后会发生 OVP? 针脚 TP29 - BAT 上的万用表电压读数是多少?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是、当我启用充电(JP17 插入)时会发生错误。

    移除 JP17 后、错误将消失。

    当错误向上时、TP29 上的电压为 4.00V(B+和 B-之间的值相同)、这是 ADC 读取的值。

    在 TP28 (VSYS) 上、我读取的内容与 EVM ADC 相同:4、6V

    BTW 我不明白为什么 VBAT 和 VSYS 不同...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D13 STAT LED 也以大约 1Hz 的频率闪烁、这意味着存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此处是否有任何蓄电池保护装置连接到蓄电池?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、收获良多、确实有。

    我移除它,并重试,但相同的结果。

    BTW 即使未插入电池也能获得 VBAT_OVP(输出端未插入任何电池)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 BQ25798、电池端子上的任何悬空状态都将导致 VBAT_OVP。 这可能来自处于高阻态状态、电池缺失或其他类似状态的电池保护器件。 当您移除电池保护装置时、您的端子上是否仍有电池电芯?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我尝试了没有保护的电池。

    我通过缩短 EVM/电池导线长度来确实实现了这一目标(我之前有一个电流表)。

    我不明白为什么因为没有太多电流 (10mA ...)、所以它不适用于长线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、

    当您说 10mA 电流不大时、这低于我记得 看到 TIChargerGUI 屏幕截图上设置的充电电流。 这是正确的吗? 将 EVM 带到实验室时遇到了类似的问题、我使用了与第一张图片中的设置类似的导线。 输出电流小于我预期的值、因为 EVM 上的输出电压较高并达到调节点。 我认为导线不仅长、而且薄、这使得它们具有高阻抗。

    [引述 userid=“606261" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536967/bq25798evm-vsys-ovp-flag-and-vbat-ovp-flag/5913453 #5913453“]BTW 我不明白为什么 VBAT 和 VSYS 不同...

    而且,我刚刚意识到,我没有回答这个问题。 VBAT 和 VSYS 不同、因为除充电时外、VSYS 通常调节的电压高于 VBAT。 充电时、BATFET 完全导通、VSYS 和 VBAT 之间的任何阻抗都会成为压降、具体取决于充电电流。

    我很高兴听到电池正在充电。 我是否有其他问题或问题可以提供帮助?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的反馈。

    关于 VSYS 充电终止电压的另一个问题:

    充电终止后、是否遵循 VSYS 上的电压?  

    这是否意味着、例如、使用 1 节电池时、当 BATFET 关闭时、VSYS 上会出现从 4.2V 到(最大 4.55V)的微小压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是的、正确。 对于 BQ25798、当充电终止时、该器件会将系统电压调节至略高于电池电压的水平、以避免通过 BATFET 的体二极管从电池获取电力。

    电池上的充电周期达到 4.2V 并进入 CV 模式。 当电流降至终止电平时、BATFET 关断。 BATFET 关断后、系统电压升高、以确保没有电流流过 BATFET。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    嗯、得到了很好的注意。

    我仍然不太明白为什么太长的电缆(即使是大电缆)会触发 OVP 警告、即使充电几乎终止且电流很小、因此压降不大。

    在这种情况下,我应该建议我的客户(他将决定电缆长度)不要使用太长的电缆?

    此外、当充电器处于 OVP 模式时、不清楚 VSYS 的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果 SYS 上存在需要补充模式的快速瞬变、则长电缆可能会导致 OVP。  移除负载后、长电缆会导致 BAT 引脚上出现电感电压尖峰。  BAT 或 SYS 引脚上的更大电容可防止这种情况发生。

    充电 OVP 不是充电器状态、而是故障条件、在该条件下转换器将关闭。  目的是为 SYS 负载提供一次机会将电池放电至低于 OVP 阈值 (105%*VREG)。  在此期间不会调节 VSYS、因为电池 FET 会导通以将 SYS 连接到 BAT。

    此致、

    Jeff