工具/软件:
我所使用的工具是 Cadance 的 Orcad 24.1

大家好、我将使用 PMIC 运行 PSpice 仿真。 这似乎是一个非常基本的问题、
但当我通过建模来运行仿真时、
无法获得所需的输出功率。 我预计降压转换器 2 将产生 1.1V 电压、但似乎是 3.3V。 您能帮助我找出问题是什么吗?
即使开关脉冲看起来也不起作用。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我所使用的工具是 Cadance 的 Orcad 24.1

大家好、我将使用 PMIC 运行 PSpice 仿真。 这似乎是一个非常基本的问题、
但当我通过建模来运行仿真时、
无法获得所需的输出功率。 我预计降压转换器 2 将产生 1.1V 电压、但似乎是 3.3V。 您能帮助我找出问题是什么吗?
即使开关脉冲看起来也不起作用。


尊敬的 SEULKI:
启动斜坡似乎不正确、因此可能是 仿真设置存在问题。
您能否 按照以下方式访问我们的 mySecure 文件夹、按照文件“TPS650331_PSPICE_TRANS_17p2"中“中的“ TPS65033x-Q1 PSpice 模型入门“文档进行操作:
访问请求 URL: https://www.ti.com/drr/opn/TPS65033X-Q1-DESIGN-DOCS
谢谢!
Phil
我也在对同一电路进行仿真、但在 PSpice for TI 工具中运行 TI 提供的测试文件时遇到了一些错误。
你能让我知道我错过了什么..SEULKI KIM

谢谢。此致、
Sathish Raja C
您好、Sathish:
我从我们的仿真专家那里得到了答案、复制并粘贴如下:
在 pspice 中对波特图进行仿真很复杂且耗时。 下面是一个示例: https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa51
建议在降压转换器的任何仿真中使用 Simplis。
PSpice for TI 对第三方模型有一些限制。 Fedora Bucks 是第三方、因为它们是在 PSPICE for TI 发布之前开发的。
建议 将 OrCAD 仿真器(如 SEULKI 或 Simplis)用于降压相关仿真。 LDO 模型在 TI 的 PSPICE 中正常
谢谢!
Phil
尊敬的 Phil:
是的。。作为建议 、我只是尝试打开一个新的.dsn 文件。 现在、我可以打开工程。
但 Buck Subckt 在仿真时会显示误差。 LDO 电路正在运行、可提供绘图。
“Buck1_1p5uH" uckt“ uckt 的错误快照。 :


错误:
.bockt One_Shot 输入
+参数: T=1000
----- $
错误 (ORPSIM-16361):参数名称无效
在仿真配置文件中配置了 Lib 文件。

请尽快提供您的答复。
谢谢、
Sathish