This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650332-Q1:申请帮助进行 PMIC 的 PSpice 仿真

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530579/tps650332-q1-request-helping-the-pspice-simulation-for-pmic

器件型号:TPS650332-Q1

工具/软件:

我所使用的工具是 Cadance 的 Orcad 24.1

大家好、我将使用 PMIC 运行 PSpice 仿真。 这似乎是一个非常基本的问题、

但当我通过建模来运行仿真时、

无法获得所需的输出功率。 我预计降压转换器 2 将产生 1.1V 电压、但似乎是 3.3V。 您能帮助我找出问题是什么吗?

即使开关脉冲看起来也不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEULKI:

     启动斜坡似乎不正确、因此可能是 仿真设置存在问题。

     您能否 按照以下方式访问我们的 mySecure 文件夹、按照文件“TPS650331_PSPICE_TRANS_17p2"中“中的“ TPS65033x-Q1 PSpice 模型入门“文档进行操作:

      访问请求 URL: https://www.ti.com/drr/opn/TPS65033X-Q1-DESIGN-DOCS

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Phil Yi

    感谢您的支持。

    我刚才遵循了“TPS65033x-Q1 PSpice 模型入门“、想进行仿真频率响应

    但我无法像您一样获得任何仿真结果

    这是我的设置环境

    您能帮助我如何设置工具和环境吗?让我知道如何绘制电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEULKI:

      我没有使用该工具的经验;我尝试向其他成员寻求帮助。 只要得到任何答案、我就会在此处更新。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在对同一电路进行仿真、但在 PSpice for TI 工具中运行 TI 提供的测试文件时遇到了一些错误。

    你能让我知道我错过了什么..SEULKI KIM

    谢谢。此致、

    Sathish Raja C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

     我仍在等待 PSpice 工具专家的解答。 每当我得到答案时、我都会更新您。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我们在使用 TPS6530 PSpice 模型时在 PSpice for TI 工具中遇到的误差、我们是否有任何答案??

    因此、有一些关键交付成果被搁置。

    谢谢、
    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

     我从我们的仿真专家那里得到了答案、复制并粘贴如下:

     在 pspice 中对波特图进行仿真很复杂且耗时。 下面是一个示例: https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa51

     建议在降压转换器的任何仿真中使用 Simplis。

     PSpice for TI 对第三方模型有一些限制。 Fedora Bucks 是第三方、因为它们是在 PSPICE for TI 发布之前开发的。  

      建议 将 OrCAD 仿真器(如 SEULKI 或 Simplis)用于降压相关仿真。 LDO 模型在 TI 的 PSPICE 中正常

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    我也在使用 Orcad Capture CIS 24.1、但当我尝试打开 PSpice 模型时、会显示以下错误。

    请尽快提供您的答复。

    谢谢、

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    我从我们的仿真专家那里得到了答案、复制并粘贴如下:

       您是否在 PSpice for TI 中对设计进行了一些修改、然后尝试重新打开?  您应该从 mySecure 上压缩版本的.dsn Fresh 开始。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    是的。。作为建议 、我只是尝试打开一个新的.dsn 文件。 现在、我可以打开工程。

    但 Buck Subckt 在仿真时会显示误差。 LDO 电路正在运行、可提供绘图。

    “Buck1_1p5uH" uckt“ uckt 的错误快照。

    错误:

    .bockt One_Shot 输入

    +参数: T=1000
    ----- $
    错误 (ORPSIM-16361):参数名称无效

    在仿真配置文件中配置了 Lib 文件。

    请尽快提供您的答复。

    谢谢、

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否与 TI 的仿真专家进行简短的通话来进一步讨论这个问题。 我们需要尽快解决此问题。

    如果可能、请安排呼叫@晚上 9 点 IST。

    电子邮件 ID: sathishraja.c@partner.magna.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

     我将与 仿真专家联系、并告诉您。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    任何更新。

    请尽快提供您的答复。

    谢谢、

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

     只需在星期四上向您发送 Webex 会议邀请@晚上 9 点 IST。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢邀请将在会议中讨论。