This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:检测引脚连接确认

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533310/tps543c20-sense-pin-connection-confirmation

器件型号:TPS543C20

工具/软件:

尊敬的团队:

请确认以下原理图连接

我们有处理器的专用感应引脚 VCCINT_SNS_P 和 VCCINT_SNS_N 我们能否 通过 VSEL 23.7K 将其直接连接到输出电压为 0.8V 的该稳压器的 RSP 和 RSN 引脚。 此外、如果必须将输出电压更改为 0.725V、我们能否以相同的方式连接 SENSE 引脚?

此致、
Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    让我花几天时间来回顾和回应

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:  

    处理器的 VCCINT_SNS_P/VCCINT_SNS_N 引脚是否灌入或拉取电流?  

    出于好奇心、处理器的 VCCINT_SNS_P 和 SNS_N 需要检测 TPS543C20 的基准电压而不是 VOUT 的原因是什么

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    VCCINT_SNS_P/VCCINT_SNS_N 引脚不承载任何电流、请参阅处理器数据表中的下图。

    [引述 userid=“474956" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533310/tps543c20-sense-pin-connection-confirmation/5904633 #5904633“]出于好奇、处理器的 VCCINT_SNS_P 和 SNS_N 需要检测 TPS543C20 的基准电压而不是 VOUT 的原因是什么

    由于我们有处理器的专用检测引脚(可在目标位置提供精确的压降)、因此我们可以使用这些引脚、使稳压器能够根据该引脚调整输出电压。 如上述原理图中所示、请告知我们连接是否正常。

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:  

    如果没有电流引入该检测线、则可以使用它们进行检测。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    请告诉我、使用反馈电阻器的检测引脚连接是否正确  

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要不消耗电流、就可以从 RSP 抽头检测点

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britton,

    您能否确认使用反馈电阻时处理器的感应信号连接。 我们应该在上述电路 DNP 中使 R35、还是可以保持这两个连接?

    此致
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:  

    必须在 VOUT 和 RSP 之间(分压器之后)建立连接。 如果未将反馈点连接到 RSP 、则器件将不会运行。 这意味着不 DNP R35。 这是唯一需要为反馈点建立的连接。 如果需要将反馈检测点连接到其他位置进行检测、则必须确保 该检测点不会消耗电流

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    因此、在使用反馈电阻器和处理器检测时、如果我认为正确、我必须同时保持这两个连接。 来自不同的检测点和 VOUT。

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britton,

    要更清楚地说明、当也使用反馈电阻时、请确认是否应将处理器的功率检测信号连接到下图中的位置 1 或位置 2。

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    位置 1 或位置 2 正常。 我不熟悉处理器电源感应的要求、因此无法确定它需要什么。 我唯一可以肯定的是、处理器的 POWER_SENSE 不得向 TPS543C20 的反馈路径引入任何电压或电流

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britton,

    处理器 Power_Sense 引脚仅提供处理器引脚上的精确电压值。 将该 Power_SENSE 引脚连接到稳压器的 RSP 引脚、可以补偿稳压器与处理器之间产生的所有压降。

    此致、
    Kaushal